Gerät für die Zugprüfung des Hilti Betonankers vor Ort

Vor-Ort-Prüfungen für Anker

Hilti kann fehlende Widerstandswerte ermitteln oder prüfen, ob Anker korrekt gesetzt wurden

Die Kombination aus Anker und Untergrund fehlt in der von Ihnen verwendeten technischen Dokumentation? Sie möchten die Montagequalität von Befestigungselementen validieren und dokumentieren? Die Hilti Vor-Ort-Prüfung für Anker ist die Lösung.

Als Bauingenieur stehen Ihnen möglicherweise nicht genügend Daten zur Verfügung, um den Widerstand eines nachträglich gesetzten Ankers für eine sichere, effiziente und kostengünstige Konstruktion zu bestimmen. Genehmigungsdokumente oder technische Handbücher decken den Untergrund möglicherweise nicht ab. Am ehesten begegnet Ihnen dies bei der Arbeit an Bewehrung oder bei Sanierungsprojekten mit älterem, möglicherweise beschädigtem Beton oder Mauerwerk, aber auch mit Naturstein oder porösen Materialien.

Als Projektmanager müssen Sie möglicherweise die Montagequalität von nachträglich gesetzten Ankern oder Bewehrungseisen bewerten und als Referenz für den Qualitätsmanager, Projektverantwortlichen oder einen externen Inspektor dokumentieren. Für beide Fälle bietet Hilti Vor-Ort-Zugversuche an. Unsere Ingenieure arbeiten mit Ihnen auf der Baustelle zusammen und erstellen auf Wunsch einen PDF-Prüfbericht mit Last- und Verschiebungswerten. Auf Anfrage kann eine zusätzliche Auswertung mit berechnetem Widerstand oder mit einer Qualitätsprüfung erstellt werden (beides nach offiziellen Richtlinien). 

Unabhängig vom Grund können Vor-Ort-Prüfungen mit einem oder mehreren Produkten jedoch nicht durchgeführt werden, um:

  • Ein bestehendes Zulassungsdokument zu ersetzen oder ein bestehendes Zulassungsdokument außer Kraft zu setzen
  • Zu beurteilen
  • Welches Produkt im Vergleich das „bessere“ Produkt ist
  • Oder eine korrekte Dübelbemessung zu ersetzen

Welche Vor-Ort-Prüfungen für Anker sind möglich?

Geräte für Vor-Ort-Prüfungen von Mauerwerk-/Betonankern mit drahtloser Datenübertragung an ein Smartphone

Bestimmung des Widerstands

 
Wenn Sie als Ingenieur Anker spezifizieren müssen, kann Ihnen dieser Service dabei helfen, in nicht standardisierten Situationen das richtige Befestigungselement zu bemessen. Sie haben die Gewissheit, dass der von Ihnen angegebene Mauerwerk- oder Betonanker die von Ihnen gewünschte Leistung erbringen kann.  
 
Hilfreich:
 
  • Wenn Sie den Widerstand eines Ankers in einem bestimmten unbekannten oder unsicheren Untergrund bestimmen müssen
Prüfung des Widerstands des Befestigungselements im Detail
Geräte für Vor-Ort-Prüfungen mit drahtloser Datenübertragung an ein Smartphone in einer Beton-Geschossdecke

Bewertung der Montagequalität

Wenn Sie Projektmanager oder Qualitätsmanager sind, erhalten Sie mit diesem Service Testdaten und Dokumentationen, ohne den Fortschritt auf der Baustelle zu behindern. Der von uns bereitgestellte Prüfbericht kann Inspektoren, Kunden und Spezifizierern vorgelegt werden.   
 
Hilfreich:
 
  • Wenn Sie eine Dokumentation zur Montagequalität für nachträglich gesetzte Anker oder Bewehrungseisen benötigen
Prüfung der Montagequalität des Befestigungselements im Detail

Warum sollte man sich für Hilti Vor-Ort-Prüfungen für Anker entscheiden?

Genaue und umfassende Prüfergebnisse, einschließlich Verschiebungsmessung über digitale Datenübertragung Vor-Ort-Prüfungen für Anker können helfen, den langsamen und fehleranfälligen Schritt der manuellen Erfassung von Prüfergebnissen zu vermeiden. Die neueste Generation von Prüfgeräten für Anker von Hilti überträgt Messwerte, einschließlich Last-Verschiebungs-Diagrammen, direkt in die Analysesoftware. Dadurch wird menschliches Versagen ausgeschlossen. Kompetente und konsistente Ausführung des Services durch von Hilti zertifizierte Dienstleister Hilti hat einen strengen, methodischen Prozess für Ankerprüfungen entwickelt, der von einem hochqualifizierten Team von Ingenieuren durchgeführt wird.

Diese Kombination trägt dazu bei, häufige Fallstricke bei der Prüfung zu vermeiden. Alle Anwendungen bis 180 kN werden durch Hilti Prüfgeräte abgedeckt Genauso wie Hilti Befestigungselemente für jede erdenkliche Anwendung bietet, können Sie sich auch bei Ankerprüfungen im alltäglichen Baugeschehen ebenso wie bei hochspezialisierten Ingenieurarbeiten auf uns verlassen. Modellcode-Abdeckung für die Auswertung von Testergebnissen Unabhängig davon, wo sich Ihr Projekt befindet – unser technisches Know-how hilft, die lokalen Vorschriften und Bauvorschriften einzuhalten. Wenden Sie sich an Ihren Außendienstingenieur oder Kundenbetreuer, um mehr zu erfahren.

Fazit: Sie erhalten die Grundlage für einen effizienten Entwurf und eine geprüfte, dokumentierte Montagequalität.

Sie möchten mehr über Vor-Ort-Prüfungen für Anker erfahren?