Vernetzen Sie Büro und Baustelle
ON!Track Unite: Eine offene API Schnittstelle für Ihre Anwendungen
ON!Track Unite ermöglicht endlich einen automatischen Datenaustausch zwischen Ihrem Softwaresystem (z.B. ERP) und der ON!Track Betriebsmittelverwaltung. Sie vermeiden somit Doppelarbeit und erhalten mehr Transparenz.
Was bedeutet das für Ihren Arbeitsalltag?
Erfahren Sie mehr Details in den folgenden 2 Kurzvideos

Die digitale Baustellenverrechnung
Endlich Kosten korrekt und einfach zuordnen:
- Lösen Sie zeitraubende Papierprozesse im Magazin und auf der Baustelle ab.
- Erfahren Sie wo und wie lange Ihre Ausrüstung im Einsatz ist
- Behalten Sie den Überblick, wieviel für Verbrauchsmaterial pro Projekt ausgegeben wurde
- Legen Sie tatsächlich entstandene Kosten noch genauer auf Projekte um
- Übertragen Sie Ihre Buchungsdaten inklusive Standort und Zeitstempel in Ihre bestehende Software-Lösung


Datenaustausch leicht gemacht
Steigern Sie Ihre Produktivität durch verlässliche Datenqualität:
Hier ein paar Beispiele für Daten, die Sie grundsätzlich zwischen der Geräte- und Lagerverwaltung ON!Track und Ihrer Bausoftware in beide Richtungen automatisch synchronisieren können.
• Mitarbeiterdaten
• Projekte, Baustellen, Kostenstellen
• Gerätedaten
• Standortdaten
• Lagerbestände

bereits ETABLIERTE ON!TRACK UNITE SOFTWARE-PARTNERSCHAFTEN

BRZ Deutschland
ERP Software
• Integrieren Sie Ihre BRZ 7 ERP Anwendung mit Hilti ON!Track.
• Stammdaten können aus BRZ zu ON!Track synchronisiert werden
• Die Integration mit BRZ ermöglicht Ihnen eine zeitnahe Abrechnung der Gerätekosten und ein effizientes Baustellencontrolling.

Gossen Metrawatt
Durchführung von DGUV V3 Prüfungen
• Führen Sie Elektroprüfungen durch und dokumentarisieren Sie diese digital
• Stammdaten werden automatisch aus Hilti ON!Track zu Gossen Metrawatt IZYTRONIQ Cloud synchronisiert
• Greifen Sie jederzeit mobil mit Hilti ON!Track auf Ihre Prüfprotokolle zu
Weitere Informationen zur Integration
FIELDWIRE
Baustellenmanagement
• Nutzen Sie die Synergieeffekte des Baustellen und Projektmanagement in Fieldwire und die Geräte- und Materialverwaltung in Hilti ON!Track
• Die Integration ermöglicht Ihnen eine automatische Synchronisierung der Projekte und Mitarbeiter zwischen beiden Systemen

GEOCAPTURE
Telematiklösung
• Erweitern Sie Ihr Hilti ON!Track Gerätemanagement um Funktionen wie Tourenplanung, Zeiterfassung oder Fahrerortung.
• GeoCapture bietet eine Schnittstelle für die Synchronisierung von Mitarbeiter-, Standort- und Gerätestammdaten
Ihre Software wurde bisher noch nicht mit aufgeführt?
Es gibt eine Reihe weiterer Partner mit welchen wir zusammenarbeiten.
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Übersicht weiterer Softwareunternehmen. Sollte Ihre Softwarelösung nicht mit aufgeführt worden sein, treten Sie gerne mit uns in Kontakt und vereinbaren Sie eine kostenfreie und unverbindliche Beratung. Wir helfen Ihnen gerne bei der Softwareintegration.
Jetzt starten

Wie läuft die Integration genau ab?
Wir beraten Sie gerne über die nächsten Schritte:
Sie sind interessiert, oder möchten direkt mit der Integration von On!Track Unite starten? Unsere Spezialisten beraten Sie gerne kostenlos und unverbindlich über die Möglichkeiten der ON!Track Integration mit Ihrer Softwarelösung. Füllen Sie hierzu einfach das unten aufgeführte Formular aus:
Sie sind Software Anbieter oder möchten direkt selber starten?

Erfahren Sie mehr über die technischen Details unserer offenen API
Nutzen Sie die offene API Struktur um ganz individuell Ihre Softwareintegration selbst umzusetzen oder an einen IT-Experten zu übergeben.
Zum Entwickler-PortalZusammenarbeit auf der Baustelle in Echtzeit
Ob direkt auf der Baustelle oder aus dem Büro heraus – Fieldwire bietet Ihnen eine intuitive Lösung für ein effektives Baumanagement und kollaboratives Arbeiten in Echtzeit. Koordinieren Sie Aufgaben, teilen Sie Baupläne, optimieren Sie die Kommunikation und stärken Sie Transparenz sowie Verantwortung in Ihren Abläufen.
Entdecken Sie FieldwireÜbernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Gerätepark
Mit ON!Track behalten Sie stets die volle Kontrolle über Ihre Ressourcen. Unser All-in-One-System ermöglicht die präzise Verfolgung von Geräten, die effiziente Kennzeichnung Ihrer Ausrüstung und eine optimale Bestandsverwaltung. Das Ergebnis: Mehr Produktivität und die Gewissheit, alle Vorschriften einzuhalten – für erfolgreichere Bauprojekte, jederzeit und überall.
Entdecken Sie ON!TrackBehalten Sie die Kontrolle über Ihre Gerätekosten
Mit Hiltis Flottenmanagement leasen statt kaufen: Profitieren Sie von transparenten monatlichen Gebühren, die neuesten Maschinen und Geräte sowie einem allumfassenden Service. Minimieren Sie Kapitalbindung, investieren Sie weitsichtig und vermeiden Sie unerwartete Zusatzkosten.
Entdecken Sie das Hilti FlottenmanagementHäufig gestellte Fragen
Was ist ein ERP System?
Das so genannte ERP (Enterprise Resource Planning) ist ein Software-System, oder auch oft genannt Warenwirschaftssystem, das für die Automatisierung von Prozessen in den Bereichen Lager- und Bestandsmanagement, Produktion, Personal- und Lohnbuchhaltung, Finanzmanagement etc. eingesetzt werden kann.
Was versteht man unter einer Schnittstelle?
Unter einer Schnittstelle ist die Verbindung von einem Softwaresystem in ein anderes Programm zu verstehen. Die Schnittstelle wird für den Datenaustausch bzw. die Datenverarbeitung benötigt.
Was ist eine API?
Diese 3 Buchstaben stehen für Application Programming Interface. Die sogenannte API ist eine Schnittstelle mit deren Hilfe zwei voneinander unabhängige Softwaresysteme Daten miteinander austauschen können. Man spricht auch häufig von Programmierschnittstelle oder Anwendungsschnittstelle.
Ist ON!Track Unite kostenlos?
Sie nutzen bereits Hilti ON!Track und sind ON!Track Pro Kunde? Dann ist die Nutzung der Schnittstelle bereits mit inbegriffen. Wir unterstützen Sie bei Bedarf gerne bei der Integration.“
ON!Track - was ist das genau?
Mit Hilti ON!Track meinen wir unsere Software-Lösung für digitale Geräte- und Lagerverwaltung, die klassische Funktionen eines Lagerverwaltungssystems (LVS) beinhaltet. Mit Hilti ON!Track verbessern Sie Ihr Lager-Management entscheidend, da es zur Prozessoptimierung und Kostensenkung Ihrer betrieblichen Abläufe dient. Funktionen wie Optimierung des Wareneingangs und Warenausgangs, Sichtbarkeit und Nachverfolgung, Papierlose Bestandsdokumentation sind nur ein Teil der Vorteile. Weitere Vorteile und Anwendungsbeispiele finden Sie hier:
Zur ON!Track Info-Seite
Unterschied zwischen ON!Track und ON!Track Unite
Mit Hilti ON!Track meinen wir unsere Lösung für digitale Geräte- und Lagerverwaltung, die Ihnen eine leichte und übersichtliche Verwaltung Ihrer gesamten Betriebsmittel ermöglicht. Hilti ON!Track Unite nennt sich die offene Schnittstelle, die es möglich macht, Ihre Softwarelösung mit der Betriebsmittelverwaltung Hilti ON!Track zu verknüpfen.
Ich würde gerne mehr über die Betriebsmittelverwaltung Hilti ON!Track erfahren
Ich bin noch kein ON!Track Kunde, möchte es aber gerne gratis testen
Sie finden das Thema ON!Track sehr spannend, aber bisher konnten Sie sich noch nicht dafür entscheiden? Kein Problem: Mit ON!Track Ready Web haben Sie völlig kostenfrei und unverbindlich die Möglichkeit, alle Basisfunktionen für einen bestimmten Zeitraum zu testen.
Nutzen Sie dafür das freie Kommentarfeld am Ende des Kontaktformulares