Zum Hauptinhalt

Porenbeton - Welche Möglichkeiten zur Befestigung gibt es?

Veröffentlicht von Florian Ofneralmost 4 years ago
Porenbeton - Welche Möglichkeiten zur Befestigung gibt es?

Ich möchte eine Befestigung in einem Untergrund aus Porenbeton (YTONG) durchführen. Welchen Dübel kann man hier verwenden?

Dübel,Porenbeton,YTONG

1 Antwort
Veröffentlicht von Florian Ofneralmost 4 years ago

Porenbeton, wie beispielsweise YTONG Steine, kommen immer häufiger als Befestigungsuntergrund vor. Ein geeignetes Befestigungsmittel für diesen Untergrund zu wählen ist hierbei nicht immer einfach. Im Produktportfolio von Hilti finden sich mehrere Alternativen für diese Anwendung.


Bei allen Dübeln, welche für diesen Befestigungsuntergrund geeignet sind, handelt es sich um mechanische Dübel. Eingemörtelte Klebeanker sind zwar möglich, jedoch gibt es keine technischen Daten für deren Haltewerte. Daher werden auf alle Fälle Auszugsversuche für Klebeanker auf der Baustelle empfohlen. Informationen zu Belastungsversuchen sind in diesem Artikel zu finden.


Dübel, mit Zulassungen für die Anwendung zur Befestigung im Porenbeton sind der Porenbeton-Hülsenanker HPD und der Kunststoff-Rahmendübel HRD. Der Schraubanker HUS, der Kunststoff-Schlagdübel HPS-1, der Kunststoff-Porenbetondübel HGN und noch einige weitere Kunststoffdübel verfügen über technische Daten mit Haltewerten für Verankerungen in Porenbetonuntergründen. Diese Dübelsysteme werden folgend beschrieben.


Der Porenbeton-Hülsenanker HPD ist ein Metalldübel, welcher ohne Vorbohren in den Untergrund eingetrieben wird. Beim Anziehen des Dübels spreizt sich eine Hülse im Untergrund auf und erzeugt einen Hinterschnitt. Die Anker verfügen über ein metrisches Außengewinde in den Größen M6 bis M10.


Der Kunststoff-Rahmendübel HRD ist in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Metallschraube ist sowohl aus galvanisch-verzinktem oder feuerverzinktem Kohlenstoffstahl als auch aus rostfreiem Stahl verfügbar. Zudem sind verschiedene Ausführungen der Kopfform wählbar (Sechskantkopf, Senkkopf, Flachkopf). Der Kunststoffdübel erzeugt beim Eindrehen der Schraube eine Verspreizung im Untergrund, wodurch ein Reibschluss entsteht. Im Fall von Hohlsteinen spreizt sich der Kunststoffdübel im Hohlraum auf, wodurch es zu einem Formschluss kommt. Die Dübel sind in den Durchmessern 8 bis 14mm und in Längen bis zu 350mm erhältlich.


Der Schraubanker HUS ist ein Metalldübel, der direkt in ein zuvor erstelltes Bohrloch im Untergrund eingeschraubt wird. Durch das Eindrehen furcht sich die Schraube ein Gewinde in den Porenbeton, wodurch es zu einem Formschluss kommt. Die Anker sind sowohl galvanisch-verzinkt als auch feuerverzinkt und rostfrei verfügbar. Die Dübel sind wahlweise mit einem Sechskantkopf, einem Senkkopf, einem Außengewinde oder einem Flachkopf und mit einem Durchmesser von 6 bis 16mm erhältlich. Das Produktportfolio umfasst außerdem Längen von 35 bis 305mm.


Der Kunststoff-Schlagdübel HPS-1 ist sowohl aus verzinktem Kohlenstoffstahl als auch aus rostfreiem Stahl erhältlich. Die Dübel erzeugen beim Eindrehen der Schraube eine Verspreizung im Untergrund, wodurch ein Reibschluss entsteht. Die Schrauben sind in einem Durchmesser von 5 bis 8mm und in Längen von 20 bis 130mm verfügbar. 

Das Dübelportfolio umfasst noch einige andere Kunststoffdübel, welche für Befestigungen im Porenbeton geeignet sind. Hier ist noch der Kunststoff-Porenbetondübel HGN zu erwähnen. Wie die anderen Kunststoffdübel wird durch die Spreizung ein Reibschluss mit dem Untergrund erzeugt. Die Dübel sind in Längen von 75 bis 100mm erhältlich.

 
Bei weiteren Fragen und wenn Sie anderweitig bei der Dübelauswahl Unterstützung benötigen, wenden Sie sich gerne unter der E-Mail Adresse at-technik@hilti.com an uns.

Schraubanker,Kunststoffdübel,Hülsenanker