Hilti Geräteservice. Einzigartig schnell. Hilti hat den Anspruch, seinen Kunden mit dem neuen Hilti Geräteservice einen einzigartig schnellen Service zu bieten. Deswegen versprechen wir unseren Kunden im Rahmen des Hilti Geräteservices bei Reparaturen folgendes: der Kunde erhält sein Hilti-Gerät geprüft, repariert und gereinigt in der Regel innerhalb von drei Arbeitstagen zurück.
Die Standard Reparatur-Dauer von 3 Tagen gilt
Für alle Reparaturen, von vom Kunden bei Hilti erworbenen Hilti-Geräten oder Hilti-Gerätezubehör mit Seriennummern.
Bei Anmeldung der Reparatur über die Verkaufskanäle www.hilti.at (Hilti Online), Hilti Kundenservice (0800 / 81 81 00) oder über einen Hilti Store.
Ab erfolgreicher Abholung des defekten Hilti-Gerätes oder Hilti-Gerätezubehörs. Bei Abgabe im Hilti Store ab dem nächsten Arbeitstag (nicht als Arbeitstage gelten Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der 24.12. und der 31.12.).
Ausgenommen vom der Standard 3-Tage Reparatur-Dauer sind
Reparaturaufträge mit Kostenvoranschlag
Kalibrierung von Messtechnikgeräten
Reparatur und Kalibrierung von Robotik Totalstationen und Ferroscans
Reparatur- oder Kalibrierungsaufträge, die die jeweils geltende saisonabhängige Mengengrenze überschreiten
Produkte der schweren Diamanttechnik, wie Wand- & Seilsägen, sowie hydraulischen Bohrmotoren, Kronen und Zubehör
Geräte für die es keine Ersatzteile mehr gibt
Reparatur an jeglichem Hilti Werkzeug
Fälle in denen die Reparaturdauer aus vom Kunden zu vertretenden Gründen (z.B. Versicherungsfälle) oder aufgrund höherer Gewalt überschritten wird
Bestandteile unseres „2-Jahre-keine–Kosten-Versprechens*“ sind
Abholung und Rücksendung des defekten Hilti-Gerätes oder defekten Hilti-Gerätezubehör beim Kunden
Reparatur / Austausch inklusive der meisten Verschleißteile (siehe Ausnahmen)
Wartung
Austausch defekter Li-Ionen Akkus
Funktionskontrolle, Kalibrierung und Sicherheitsprüfung nach erfolgter Reparatur
Ausgenommen vom „2-Jahre-keine-Kosten-Versprechen*“ sind
Schäden durch übermäßigen Gebrauch, missbräuchliche Nutzung oder Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung,
Reparatur oder Austausch von Kolben, Puffer und Federbügel für DX Geräte, Zugschnüre und Filter für Benzintrennschleifer, abnehmbare Netzteile und Filtereinheiten für Sauger. (Die Instandsetzung und Reparatur dieser Elemente ist vom Kunden ggf. individuell zu tragen).
Nach Ablauf der 2 Jahre entstehen im Reparaturfall Reparaturkosten zzgl. Versandkosten. Die Reparaturkosten sind über das Reparaturkostenlimit begrenzt. Als Qualitätsbeweis erhält der Kunde ferner nach jeder Reparatur 3 Monate lang den gleichen Service wie bei einem Neugerät (entsprechend „2-Jahre-keine–Kosten-Versprechen*“.
Zusätzliche Regelungen bei Kostenvoranschlägen
Ein Kostenvoranschlag kann auf Wunsch ab einem Wert von 150€ angefragt werden. Dieser wird jedoch nur erstellt, wenn der tatsächliche Reparaturwert bei 150 € oder höher liegt. Liegt der Reparaturwert darunter, erfolgt die Reparatur direkt ohne vorherigen Kostenvoranschlag.
Wird nach Erstellung eines Kostenvoranschlags die Entscheidung getroffen, das Gerät ohne Reparatur zurückzusenden, fällt eine Aufwandspauschale von 40€ an zzgl. Versandkosten. Diese Pauschale umfasst den Arbeitsaufwand für die technische Prüfung und Bearbeitung im Hilti Tool Service Center. Die Pauschale wird unabhängig vom Gerätewert erhoben und gilt für alle Kostenvoranschläge, bei denen keine Reparatur durchgeführt wird.
Die Leistungen des Hilti Geräteservice bestehen für alle Serialnummer-geführten Hilti-Geräte und Serialnummer-geführten Hilti-Gerätezubehör, die der Kunde bei Hilti erwirbt oder erworben hat und für die der Hilti-Geräteservice angeboten wird. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hilti-Kundenservice unter 0800 81 81 00.
Die Leistungen aus dem Hilti Geräteservice sind nicht übertragbar. Selbstverständlich bleiben die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln oder sonstigen Pflichtverletzungen unberührt. Anbieterin des Hilti Geräteservices ist die Hilti Austria Gesellschaft m.b.H. (www.hilti.at/impressum).
* Die Dauer der Garantie ist abhängig von der Geräteart und beträgt entweder 1 Jahr oder 2 Jahre. Details zur jeweiligen Garantiezeit finden sich in den Geräteinformationen und im Hilti-Katalog. Für bestimmte Geräte erlischt die Garantie bei Erreichung von 200 Arbeitsstunden oder nach 2 Jahren - je nachdem was zuvor eintritt.