Zum Hauptinhalt
Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Transparenz auf der Baustelle und in Fahrzeugen

Behalten Sie den Überblick über Ihre Geräte und Betriebsmittel durch automatisches Tracking
Fahrzeug Gateway - Die effektive Ergänzung zu ON!Track
  • Wissen Sie wirklich, was sich in Ihren Fahrzeugen befindet, wenn diese das Lager verlassen und wenn sie wieder zurückkommen?

  • Verlieren Sie wertvolle Zeit mit der Suche nach Ausrüstung und Maschinen?

Das Fahrzeug Gateway nutzt Bluetooth Technologie und automatisiert Ihre bislang zeitaufwändigen Prozesse wie Inventuren und Geräteortungen.

Diese Ergänzung zu ON!Track ermöglicht ortsunabhängige Inventuren von Fahrzeugen, zeigt letzte Standorte von Geräten sowie GPS Standorte von Fahrzeugen an.

Anschließen und Loslegen

Sofortige Transparenz mit Plug & Play:

  • Einfache Installation: Verbinden Sie das Fahrzeug Gateway einfach mit Ihrem Transporter durch Plug & Play, um die Nachverfolgung Ihrer Geräte zu starten.

  • Erhalten Sie sofortige Transparenz über den Standort Ihrer Fahrzeuge, Geräte und Betriebsmittel.

Fahrzeuginventur

Anzeige der Fahrzeugequipments auf Knopfdruck:

  • Führen Sie eine Inventur auf Knopfdruck durch, unabhängig von Ihrem Standort.

  • Ein kurzer Blick in die ON!Track App zeigt, was sich in Ihrem Fahrzeug befindet, und reduziert unnötigen Suchaufwand oder Fahrzeiten aufgrund von vergessenen Geräten.

Lokalisierung von Geräten und Fahrzeugen

Effiziente Fahrzeugsuche mit ON!Track App:

  • Minimieren Sie die Zeit, in der Sie nach Geräten oder sogar Fahrzeugen suchen.

  • Lassen Sie sich ganz unproblematisch in der ON!Track App anzeigen, wo das Werkzeug zuletzt gesehen wurde oder wo sich das gesuchte Fahrzeug tatsächlich befindet.

  • Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn ein Gerät wieder auftaucht.

Automatisierter Transfer von Betriebsmitteln zwischen Gateways

Reduzierte Prozesskosten dank automatisierter Betriebsmittelzuordnung:

  • Reduzieren Sie manuelle Transfers durch die automatisierte Zuordnung der Betriebsmittel mit Hilfe der Lager und Fahrzeug Gateways.

  • Erhöhen Sie dadurch Datengenauigkeit und reduzieren Sie Ihre Prozesskosten.

Vom Lager bis zur Baustelle – erhalten Sie volle Transparenz über Ihren Gerätepark

Baustelle

Das Hilti Großgeräte Gateway nutzt Telematik und ist der Schlüssel für Effizienzsteigerung auf der Baustelle. Erhalten Sie volle Transparenz über Tracking, Planung und Wartung Ihrer Baumaschinen durch unsere Bluetooth-fähige GPS-Lösung.

Transport

Führen Sie Fahrzeug Inventuren in Sekundenschnelle durch. Aktuelle und genaue Standortinformationen tragen dazu bei, dass Ihre Ausrüstung immer dort ist, wo sie sein muss.

Lager

Greifen Sie über ein Bluetooth-fähiges Gateway-System auf die Live-Bestandsüberwachung zu und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Vermögenswerte unerwartet aus nicht besetzten Lagerorten entfernt werden.

ON!Track App

Erhalten Sie über die ON!Track App wichtige Informationen zu Ihrem Gerätepark wie z.B. Wartungsintervalle, Standort- und Nutzungsdaten.

Häufig gestellte Fragen

Die Gateways sind mit GPS und Mobilfunkverbindung ausgestattet und scannen darüber hinaus ständig ihre Umgebung nach BLE-Signalen. Die Smart Tags verwenden die BLE-Technologie (Bluetooth Low Energy).

Die Fahrzeug Gateways können in jedes Fahrzeug mit einem OBD-2-Anschluss eingebaut werden (dieser sollte in jedem europäischen Pkw und Transporter vorhanden sein, der seit dem Jahr 2001 hergestellt wurde).

Der Einbau erfolgt einfach durch Einstecken des Gateways in den OBD2-Anschluss Ihres Fahrzeugs und Befestigung des Gateways an einer geeigneten Stelle. Achten Sie darauf, dass das Gateway sicher befestigt ist und den Betrieb des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt! Alternativ können Sie sich auch an eine Werkstatt wenden, um das Gateway einbauen zu lassen.

Die Gateways erkennen die Signale von den BLE Smart Tags bis zu einer Entfernung von ~30 Metern (ohne Hindernisse).

Die Gateways sind an die Batterie des Fahrzeugs angeschlossen und werden während der normalen Nutzung des Fahrzeugs hauptsächlich von dieser Quelle gespeist. Wenn die Batterie des Fahrzeugs etwas schwächer wird, schaltet das Gateway auf seine interne Batterie um, die dann für etwa 1 Woche ausreicht.

Die BLE Smart Tags haben eine interne Batterie mit einer Lebensdauer von ~4 Jahren.

Die ON!Track-Lösung gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Einstellungen zur Standortverfolgung in Ihrem Unternehmen, um die Einhaltung der Gesetze Ihres Landes und der Betriebsvereinbarungen sicherzustellen. Sie können zum Beispiel die Ortung komplett abschalten oder den Mitarbeitern erlauben, private Zeiten festzulegen.

Das könnte Sie auch interessieren

Tracken Sie mehr als nur Werkzeuge

  • Tracken Sie jedes Werkzeug oder Gerät, Marken- und Hersteller unabhängig.

  • Verwalten Sie Ihr Lager und erhalten Sie Benachrichtigungen über niedrige Lagerbestände.

  • Überprüfen Sie die Sicherheits- und Compliance Anforderungen.

  • Planen Sie Wartungsarbeiten, greifen Sie auf die Gerätedokumentation zu und gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, was ausgetauscht werden muss.

Behalten Sie die Kontrolle über die Kosten

  • Mit Flottenmanagement wählen Sie nur die Werkzeuge aus, die Sie auch tatsächlich benötigen. Dabei zahlen Sie eine fixe monatliche Gebühr, welche Werkzeugnutzung, Reparaturen und Diebstahlschutz bereits abdeckt.

  • In Kombination mit ON!Track bietet unser Werkzeug-Leasing eine effiziente und umfassende Lösung für Ihr Gerätemanagement.

Entdecken Sie vernetzte Akku-Werkzeuge

  • Mit dem innovativen Nuron 22 V Akku-System erhöhen Sie Ihre Produktivität durch intelligente Konnektivitäts-Funktionen.

  • Die Kombination von ON!Track und Nuron ermöglicht einen automatischen Datentransfer, gewährleistet einsatzbereite Geräte und gibt Informationen zu deren Nutzung.