Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Volle Transparenz über Ihre Großgeräte

Erhalten Sie Daten zu Standorten, Gerätelaufzeiten und Wartungsintervallen
Großgeräte Gateway - Die effektive Ergänzung zu ON!Track
  • Fehlt Ihnen ein vollständiger Überblick über die Standorte Ihrer Baumaschinen wie Bagger, Rüttler, Kräne, etc.?​

  • Kommt es bei Ihnen zu Projektverzögerungen, weil Ihre Großgeräte nicht ordnungsgemäß funktionieren oder aufgrund von Wartung nicht zur Verfügung stehen?

Das Hilti Großgeräte Gateway nutzt Telematik und ist der Schlüssel für Effizienzsteigerung auf der Baustelle.

Diese Ergänzung zu ON!Track ermöglicht es Ihnen, Ausfallzeiten zu minimieren, indem Sie den Einsatz Ihrer schweren Geräte in ON!Track verfolgen und gleichzeitig Nutzung und Wartung überwachen können.

Remote Gerätetracking

Behalten Sie Ihre Geräte dank neuester Technologie immer im Blick und optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse.

  • Mit der Telematik Technologie und ergänzenden Bluetooth Smart Tags erhalten Sie Live-Standort- und Nutzungsinformationen Ihrer schweren Baumaschinen und auch kleinerer Geräte und Anbauteile.

  • Erhalten Sie die Transparenz, die Sie benötigen, um Projektverzögerungen zu vermeiden: Sie wissen stets, wo sich Ihre Geräte befinden, und können genau verfolgen, wie und wann sie verwendet werden.

Automatisiertes Gerätemanagement

Stellen Sie sich vor, alle zeitaufwändigen, manuellen Aufgaben wie Gerätebuchungen könnten automatisiert werden. Mit ON!Track ist das möglich.

  • Unsere Technologie verringert Fehler und Freimeldezeiten, sodass Sie sich auf wichtigere Dinge konzentrieren können.

  • Zudem können Sie zwischen Motorlaufzeit und tatsächlichen Einsatzstunden unterscheiden. Was bedeutet das für Sie? Eine präzisere Ressourcenplanung und genauere Kalkulation, die Ihnen hilft, Ihre Projekte effizient zu managen und Geräte bestmöglich einzusetzen.

Planbare Gerätewartung

Legen Sie individuelle Wartungsintervalle fest und stellen Sie einen reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte sicher.

  • Minimieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie individuelle Wartungsintervalle basierend auf zurückgelegter Strecke und Betriebsstunden festlegen.

  • Stellen Sie die Einsatzbereitschaft Ihrer Großgeräte sicher und fördern dadurch einen reibungslosen Ablauf Ihrer Projekte.

Vom Lager bis zur Baustelle – erhalten Sie volle Transparenz über Ihren Gerätepark

Baustelle

Das Hilti Großgeräte Gateway nutzt Telematik und ist der Schlüssel für Effizienzsteigerung auf der Baustelle. Erhalten Sie volle Transparenz über Tracking, Planung und Wartung Ihrer Baumaschinen durch unsere Bluetooth-fähige GPS-Lösung.

Transport

Führen Sie Fahrzeug Inventuren in Sekundenschnelle durch. Aktuelle und genaue Standortinformationen tragen dazu bei, dass Ihre Ausrüstung immer dort ist, wo sie sein muss.

Lager

Greifen Sie über ein Bluetooth-fähiges Gateway-System auf die Live-Bestandsüberwachung zu und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Vermögenswerte unerwartet aus nicht besetzten Lagerorten entfernt werden.

ON!Track App

Erhalten Sie über die ON!Track App wichtige Informationen zu Ihrem Gerätepark wie z.B. Wartungsintervalle, Standort- und Nutzungsdaten.

Häufig gestellte Fragen

Die Gateways sind mit GPS und Mobilfunkanbindung ausgestattet und scannen darüber hinaus ständig ihre Umgebung nach BLE-Signalen der Hilti ON!Track Smart Tags. Somit werden die Standortdaten, der Betriebsmittel zeitnah in ON!Track wiedergegeben. Auch ein automatischer Transfer kann ausgelöst werden. Die Smart Tags nutzen die BLE-Technologie (Bluetooth Low Energy). Darüber hinaus kann das Großgeräte-Gateway Daten zur Nutzungsdauer und Kraftstoffverbrauch liefern. Es erinnert in ON!Track an nötige Wartungsintervalle.

Das Gateway (die Telematikeinheit) kann in jedes Fahrzeug/Gerät mit einer Stromversorgung (12-48V) eingebaut werden. Wenn Sie zusätzlich Transparenz und aktuelle Standortdaten Ihrer Kleingeräte erhalten wollen, die mit einem Hilti Smart-Tag ausgestattet sind, dann ist es sinnvoll Großgeräte zu wählen, die sich häufig und in der Nähe von Kleingeräten bewegen. Beispiele dafür könnten sein: Bagger, Radlader, Teleskoplader, Stapler, Scherenbühnen und viele weitere.

Die Datenverfügbarkeit ist von der Art der Installation abhängig.

Bei Minimalinstallation werden nur der Geo-Standort des Fahrzeugs sowie die erfassten Hilti Smart-Tags der Kleingeräte an ON!Track übermittelt. Auch ein automatischer Transfer der Kleingeräte wäre dabei möglich.

Bei Maximalinstallation können zudem die Motorbetriebsstunden, Kilometeranzahl und Kraftstoffverbrauch an ON!Track übergeben werden. Darüber hinaus ist die Einstellung der Servicewarnung auf Grundlage der Motorbetriebsstunden oder Kilometeranzahl in ON!Track möglich.

Die Gateway-Installation kann von einem Mechaniker durchgeführt werden, der mit schweren Geräten / Großgeräten vertraut ist. In diesem Fall stellen wir eine ausführliche Anleitung zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Hilti auch einen Installationsservice an, der mit dem Zugriff auf CAN-Daten vertraut ist.

Kleinere Maschinen mit Gateway-Ausstattung bieten in Kombination eines mit Smart-Tags versehenen Geräteparks eine optimale Transparenz über ihre Geräte und Werkzeuge. Sie erhalten dadurch ein automatisches Update der Geo-Position der Geräte bis hin zu automatisierten Transfers.

Das von den Smart-Tags gesendete BLE-Signal kann von den Gateways bis zu einer Entfernung von rund 30 Metern erfasst werden. Die Sende- und Empfangsreichweite kann sich durch äußere Einflüsse wie Stahlbetonwände, Landschaftsarchitektur, etc. verringern.

Das Gateway kann die Smart-Tags binnen wenigen Sekunden erfassen und erkennen. Eine Übermittlung in die ON!Track-Cloud findet in einem Zeitfenster von 5-35 Minuten statt.

Die Funktionen des Gateways werden zunächst wie gewohnt weiter arbeiten, bis die Batterie des Großgerätes einen gewissen Schwellenwert erreicht. Daraufhin wird das Gateway auf den integrierten Akku wechseln und ab diesem Zeitpunkt sendet es nur noch, einmal die Stunde, seinen eigenen Geo-Standort.

Das könnte Sie auch interessieren

Tracken Sie mehr als nur Werkzeuge

  • Tracken Sie jedes Werkzeug oder Gerät, Marken- und Hersteller unabhängig.

  • Verwalten Sie Ihr Lager und erhalten Sie Benachrichtigungen über niedrige Lagerbestände.

  • Überprüfen Sie die Sicherheits- und Compliance Anforderungen.

  • Planen Sie Wartungsarbeiten, greifen Sie auf die Gerätedokumentation zu und gewinnen Sie Erkenntnisse darüber, was ausgetauscht werden muss.

Behalten Sie die Kontrolle über die Kosten

  • Mit Flottenmanagement wählen Sie nur die Werkzeuge aus, die Sie auch tatsächlich benötigen. Dabei zahlen Sie eine fixe monatliche Gebühr, welche Werkzeugnutzung, Reparaturen und Diebstahlschutz bereits abdeckt.

  • In Kombination mit ON!Track bietet unser Werkzeug-Leasing eine effiziente und umfassende Lösung für Ihr Gerätemanagement.

Entdecken Sie vernetzte Akku-Werkzeuge

  • Mit dem innovativen Nuron 22 V Akku-System erhöhen Sie Ihre Produktivität durch intelligente Konnektivitäts-Funktionen.

  • Die Kombination von ON!Track und Nuron ermöglicht einen automatischen Datentransfer, gewährleistet einsatzbereite Geräte und gibt Informationen zu deren Nutzung.