JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Teilnahmebedingungen

Gewinnspiel Instagram „ProsKnow“

Der Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Hilti Austria Gesellschaft m.b.H. in 1230 Wien, Altmannsdorfer Straße 165, nachfolgend „Hilti“ genannt. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Instagram ist nicht der Ansprechpartner für das Gewinnspiel.

Teilnahmeberechtigung

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist freiwillig und steht sämtlichen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Österreich offen. Hilti behält sich das Recht vor, die Teilnahme von bestimmten Personen abzulehnen oder bei Missbrauch einen Teilnehmenden auszuschließen. Bitte beachten Sie, dass nur eine Teilnahme pro Person möglich ist. Mitarbeitende der Hilti-Firmengruppe und deren Familienmitglieder, sowie alle Personen, die an der Erstellung dieses Gewinnspiels beteiligt waren, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Stellvertretung bei der Teilnahme am Gewinnspiel ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich akzeptiert.

So funktioniert‘s

Eine Teilnahme ist ausschließlich auf Instagram möglich. Alle teilnahmeberechtigten Personen, die dort entsprechend der Aufforderung auf der Instagram-Seite der Hilti Austria https://www.instagram.com/hiltiaustria/ im Gewinnspiel-Posting „ProsKnow“ vom 14.08.2026 im Gewinnspielzeitraum (14.08.2026 – 18.08.2026)

  • ein Foto auf ihrem eigenen Instagram-Profil posten,

  • dieses mit dem Hashtag #ProsKnow versehen,

  • im Foto bzw. Beitrag Hilti Austria markieren (@hiltiaustria)

  • und darüber hinaus die Instagram-Seite der Hilti Austria abonniert haben („Folgen“),

können am Gewinnspiel teilnehmen.

Gewinnbenachrichtigung

Unter allen Teilnehmenden werden die drei Gewinner der Goodie-Bags unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgelost. Hilti bestätigt den Gewinn per Instagram Direktnachricht und erfragt sodann die Lieferadresse. Sobald diese Versandadresse bestätigt wurde, wird der Preis an diese Adresse geschickt. Die Verantwortung der Korrektheit der Adressdaten trägt der Gewinner/die Gewinnerin. Die anfallenden Versandkosten werden von Hilti übernommen. Meldet sich der Gewinner/die Gewinnerin nicht innerhalb von 2 Wochen nach Bestätigung des Gewinns bei Hilti Austria per Instagram Direktnachricht, verfällt der Gewinn ohne Anspruch auf Entschädigung. Ein Ersatzgewinner wird ausdrücklich nicht ermittelt. Der Anspruch auf den Gewinn verfällt weiters ersatzlos, wenn die Kontaktierung des Gewinners aus Gründen, die in der Person des Gewinners liegen, nicht erfolgen kann. Hilti behält sich das Recht vor, den Gewinn durch ähnliche Gewinne gleichen Wertes zu ersetzen.

Gewinne

Die Gewinner erhalten jeweils ein Hilti-Goodie-Bag, bestehend aus einer Hilti Shopping Bag, einer Bollé Sonnenbrille, einer Eiswürfelform, einer Thermosflasche sowie einer Hilti Basecap. Die Verlosung der Gewinne findet ab einer Teilnehmerzahl von 20 oder mehr statt (d.h. ab 20 regelkonformen Kommentaren durch unterschiedliche Personen).

Verstoß gegen Teilnahmebedingungen

Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen bzw. bei absichtlichen oder unabsichtlichen Falschangaben bzgl. der Teilnahmevoraussetzungen behält sich Hilti das Recht vor, entsprechende Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

Haftungsbeschränkung

Hilti übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für im Zusammenhang mit der Teilnahme oder der Inanspruchnahme der Gewinne entstandene Schäden, haftet nicht für Schäden durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Datenübertragung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services und für unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten und Viren. Nach Übergabe der Gewinne übernimmt Hilti keinerlei Haftung für Schäden bzw. Ansprüche der Gewinner aus den Gewinnen selbst (wie Gewährleistung, Garantie etc.), gleich welcher Art.

Abbruch bzw. Beendigung des Gewinnspiels

Hilti behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Ankündigung abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschließlich, für Fälle, in denen aus technischen Gründen z. B. Virenbefall des Computersystems, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels erschwert, beeinflusst oder unmöglich wird. Hilti übernimmt keine Gewähr für entgangene Gewinnchancen. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmenden verursacht wird, kann Hilti von dieser Person für den daraus entstandenen Schaden Schadenersatz verlangen.

Sonstiges

Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Leistungen, welche über die unter „Gewinne“ beschriebenen Leistungen hinausgehen. Gewinnansprüche sind nicht auf andere Personen übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinns ist ausdrücklich ausgeschlossen. Sämtliche Steuern, Gebühren, oder andere Kosten, die den Gewinnern im Zusammenhang mit den Preisen erwachsen können, sind von diesen selbst zu tragen. Über dieses Gewinnspiel kann, sofern nicht ausdrücklich in den Teilnahmebedingungen angeführt, keinerlei Korrespondenz geführt werden. Auf die vorliegenden Teilnahmebedingungen findet ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen Anwendung. Sollte eine der vorliegenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.

Datenschutz

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel und der Verlosung erfolgt in Übereinstimmung mit der Hilti Datenschutzerklärung, einsehbar auf www.hilit.at.

Änderungsvorbehalt

Hilti behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Angabe von Gründen diese Teilnahmebedingungen zu ändern oder zu ergänzen, soweit dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere zur Verhinderung von Missbräuchen oder aus sonstigen Gründen erforderlich ist.