Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb

Teilnahmebedingungen Facebook Gewinnspiel

Veranstalter

Das Gewinnspiel wird veranstaltet von der Hilti Austria Ges.m.b.H., Altmannsdorferstrasse 165, 1230 Wien (nachfolgend „Hilti Österreich“ oder „Veranstalter“).

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland oder einem anderen Unternehmen der Facebook Gruppe  und wird in keiner Weise von diesen Unternehmen gesponsert, unterstützt oder organisiert.

 Veranstaltungszeitraum

Das Gewinnspiel läuft von 01.11.2017 bis 01.12.2017 (nachfolgend „Veranstaltungszeitraum“).

Teilnahme

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur unter Einbeziehung dieser Teilnahmebedingungen möglich.

Teilnahmeberechtigt sind natürliche geschäftsfähige Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zum Zeitpunkt der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Mitarbeiter von Unternehmen der Hilti-Gruppe sowie deren Angehörigen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Teilnahme erfolgt, indem der Teilnehmer unter seinem Facebook-Account auf der Facebook Fanseite von Hilti Österreich https://www.facebook.com/HiltiAustria/ den zu diesem Gewinnspiel gehörenden Beitrag „liked“ und in der Chronik der Fanseite von Hilti Österreich unter den Beitrag mit der Gewinnspiel mittels der Kommentarfunktion einen Kommentar mit Bild während, oder direkt nach der Anwendung der Geräte DD 30-W, DD-WMS 100, TE 50 (neuste Generation), TE 60 (neueste Generation), DSH 700, DSH 700-X, DSH 900, DSH 900-X veröffentlicht.

Gewinnerermittlung

Unter allen Teilnehmern, die während des Veranstaltungszeitraums mindestens einen Kommentar mit Bild und Text erstellt haben, wird unter Ausschluss des Rechtswegs 3Stk Radio-Ladegerät RC 4/36 und 2Stk Akkuschrauber SF 6H-A22 ( Akkuschrauber inklusive 2Stk Akkupakete und 1 Stk Ladegerät) verlost. Die Zustellung des Gewinns erfolgt für den Gewinner kostenfrei auf dem Versandweg an eine vom Gewinner mitzuteilende Lieferadresse innerhalb Österreichs. Der Gewinner wird von Hilti Österreich innerhalb zwei Wochen nach Ende des Veranstaltungszeitraums in einem Kommentar unter dem Gewinnspiel Beitrag unter dem für seinen Facebook Account angegebenen Namen genannt und mit seinem Facebook Account verlinkt. Der Gewinner muss sich innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung über seinen Facebook Account mit Hilti Österreich in Verbindung setzen (z.B. per privater Facebook Nachricht) und eine Lieferadresse mitteilen.  Meldet sich der Gewinner nicht binnen oben genannter Frist oder teilt er keine Lieferadresse mit, verfällt der Gewinn ersatzlos. Eine Änderung oder Barauszahlung des Gewinnes oder eine Übertragung des Gewinnanspruchs ist ausgeschlossen. 

Kommentare/Nutzungsrechte

Der Teilnehmer sichert zu, keine Kommentare mit beleidigenden, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden, pornographischen, rassistischen, kommerziell motivierten, die Rechte Dritter verletzenden, gegen die guten Sitten oder geltendes Recht verstoßende Inhalten zu veröffentlichen. Der Veranstalter behält es sich vor, Kommentare, die nach Ansicht des Veranstalters gegen die vorgenannten Kriterien verstoßen, ohne Angabe von Gründen zu löschen. Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Kommentare und der Gewinner auch nach Beendigung des Gewinnspiels auf der Facebook Fanseite von Hilti Österreich und gegebenenfalls der Internetseite von Hilti Österreich (www.hilti.at) ganz oder teilweise veröffentlicht werden dürfen. Der Teilnehmer sichert zu, die nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen zur Teilnahme erforderlichen Rechte (z.B. Nutzungsrechte an Text- oder Bildbeiträgen) innezuhaben und dem Veranstalter einräumen zu können.

Datenschutz

Der Veranstalter erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmer ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels wie in diesen Teilnahmebedingungen beschrieben.

Vorzeitige Beendigung/Ausschluss von Teilnehmern

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei Vorliegen eines berechtigten Interesses abzusagen, inhaltlich abzuändern oder vorzeitig zu beenden. Dies beispielsweise in Fällen, in denen es dem Veranstalter aus organisatorischen, technischen oder rechtlichen Gründen (z.B. Ausfall von Facebook oder des Internets) nicht weiter möglich oder zumutbar ist, das Gewinnspiel durchzuführen bzw. fortzusetzen. Der Veranstalter behält sich ferner vor, bei Vorliegen eines berechtigten Interesses Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies beispielsweise in Fällen, in denen Teilnehmer schuldhaft  gegen diese Teilnahmebedingungen verstoßen oder das Gewinnspiel zu manipulieren versuchen oder sich sonstiger unredlicher Hilfsmittel bedienen.

Kontakt
Kontakt