Gemeinsam hoch hinaus
Hilti ist Partner des Red Bull Dual Ascent 2023
Das Tessin in der Südschweiz: Üppige Wälder, kristallklarer Himmel und die massive 220 Meter hohe Betonwand des Verzasca-Staudamms, die sich über das Tal erhebt.
Hier findet der Red Bull Dual Ascent 2023 statt, bei dem 24 der weltbesten Kletterer in Zweier-Teams im Wettstreit antreten und ihre eigenen Grenzen ausloten wollen.
Eine außergewöhnliche Herausforderung – auch für Hilti: Wir haben uns für diesen extremen Wettbewerb mit Red Bull zusammengetan und leistungsstarke Geräte und Verankerungen für eine sichere Kletterroute zur Verfügung gestellt.

hoher Aufstieg
in einem Multi-Pitch-Wettkampf
mit 24 der weltbesten Kletterer,
die sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern
für Serienverankerungen
mit Hilti SafeSet-Technologie
ausgehärteter Beton,
2,4 mal so hart wie zu Beginn

Mit Sicherheit zu neuen Höhen
Für die Athleten ist vor allem eines entscheidend für den Erfolg: absolute Konzentration und maximales Vertrauen in die Sicherheit. Denn um Spitzenleistungen zu erzielen, dürfen auch die weltbesten Kletterer nicht um ihre Sicherheit bangen müssen.
Wir haben die Herausforderung angenommen, damit sich die Athleten-Teams bedingungslos auf die gebaute Route verlassen können: mit leistungsstarken Geräten, unserem Know-how und praxiserprobten Verankerungen.
Und die Einrichtung der Kletterroute hat es in sich: 180 Meter vertikale Montage, Zeitdruck, die Arbeit auf Hartbeton unter Witterungseinflüssen und das Einbohren von rund 12.000 Befestigungspunkten sind nur einige der Herausforderungen, mit denen die Routenbauer konfrontiert sind.
Heli Putz
Outdoor-Event-Veranstalter


Das Zähmen der Staumauer
Der Beton der Staumauer stellt schon für sich genommen eine gewaltige Herausforderung dar. Nach 60 Jahren Aushärtung ist er 2,4-mal so hart wie zu Beginn. Dazwischen liegen Blöcke aus Gneisgestein: Ihre Härte übertrifft die von Beton und ist mit der von Stahl vergleichbar. Dies bedeutet, dass zum Bohren der Löcher leistungsstarke Geräte und Bohrer für die Vorbereitung der Kletterroute unter den örtlichen Extrembedingungen benötigt werden. Mit unserem neuen kabellosen Hilti 22-Nuron-Akkusystem kann das Montageteam dank innovativer Sicherheitsfunktionen und weniger Akkuwechseln flexibel arbeiten.
Beim Bohren in harten Beton liefert der Bohrhammer TE 6-22 mit unseren TE-CX-Bohrern eine schnelle Ausführungsgeschwindigkeit und hohe Leistung, ohne dabei Kompromisse beim kompakten, komfortablen Gewicht einzugehen. Active Vibration Reduction (AVR) und Active Torque Control (ATC) sorgen für eine sicherere Anwendung und weniger Ermüdung der Installationscrew beim Bohren einer großen Anzahl von Löchern. Dank der langen Akku-Reichweite von Hilti müssen die Akkus während der Anwendung seltener ausgetauscht werden.
Nuron entdecken
Grenzen überwinden
In ungünstiger Arbeitsposition an einer 220 Meter langen Wand hängend und der Hitze ausgesetzt, da ist alles, was Zeit und Gewicht spart, extrem hilfreich. Ein Game Changer ist dabei das Hilti SafeSet-System: damit werden zeitaufwändige Schritte bei der Ankermontage unkomplizierter wie z. B. die Bohrlochreinigung, das drehmomentgenaue Anziehen der Spreizdübel und die Einbringung der richtigen Menge von chemischem Injektionsmörtel, so dass der Einbau schneller, einfacher und sicherer vonstatten geht.
In diesem Jahr verwendete die Crew unsere neueste Innovation HUS4 MAX Hybrid zur Verankerung: Löcher bohren, Patrone einsetzen, Schraube mit SIW6 eindrehen – fertig!
SafeSet entdecken
Ein starker Anker
Ein weiterer großer Vorteil für das Montageteam, um Gerät und Zeit zu sparen: Der HUS4-H in Verbindung mit der vordosierten Verbundankerpatrone HUS4-MAX ist eine bedeutende Innovation in der Befestigungstechnik, die das Beste an mechanischen und chemischen Eigenschaften in sich vereint.
Der HUS4-H ist ein mechanischer Anker, der sich im Vergleich zu traditionellen Bolzenankern äußerst einfach und schnell befestigen lässt. Kein Reinigen, kein drehmomentgenaues Anziehen, kein Einhämmern, einfach zu entfernen – Ideal für dieses besondere Event, bei dem die Befestigungen nur vorübergehend gesetzt werden.
In Verbindung mit der Verbundankerpatrone HUS4-MAX sorgt der Hybridanker für eine schnellere und einfache Montage bei gleicher Leistung herkömmlicher chemischer Injektionsmörtel und einer bis zu 4x kürzeren Montagezeit. Es handelt sich um den einzigen chemischen Dübel, der ebenso reinigungsfrei ist, nicht aushärten muss und so nach dem Wettkampf wieder vollständig entfernt werden kann.
HUS 4-MAX entdecken