Übersicht über bevorstehende Hilti Live-Webinare
-
23 Apr. 2024Start : 11:10 Ende : 12:00 Ort : Online
Automatisierung mit Hilfe der ON!Track Fahrzeug Gateways
In diesem Webinar erfahren Sie alles zum Thema Automatisierung auf der Baustelle mit Hilfe der ON!Track Fahrzeug-Gateways. Freuen Sie sich zudem auf ein aufschlussreiches Kundeninterview, das Ihnen praxisnahe Einblicke bietet.
Jetzt anmelden -
25 Apr. 2024Start : 10:00 Ende : 11:00 Ort : Online
Innovative Befestigungen auf Stahl
Bei Befestigungen an Stahl kommt einem unweigerlich zuerst das Schweißen als Gedanke. Denkt man an Installationssysteme kommt häufig das Klemmen in den Sinn. Dabei gibt es innovativere und schnellere Möglichkeiten. Zwei brandneue Verfahren neben dem X-BT System (Setzverfahren), dem S-BT HL (Schraubbolzen) und CSF (Cordless Stud Fusion – Bolzenschweißen) möchten wir Ihnen in diesem kostenlosen Webinar vorstellen.
Jetzt anmelden -
25 Apr. 2024Start : 13:00 Ende : 14:00 Ort : Online
Innovative Befestigungen auf Stahl
Bei Befestigungen an Stahl kommt einem unweigerlich zuerst das Schweißen als Gedanke. Denkt man an Installationssysteme kommt häufig das Klemmen in den Sinn. Dabei gibt es innovativere und schnellere Möglichkeiten. Zwei brandneue Verfahren neben dem X-BT System (Setzverfahren), dem S-BT HL (Schraubbolzen) und CSF (Cordless Stud Fusion – Bolzenschweißen) möchten wir Ihnen in diesem kostenlosen Webinar vorstellen.
Jetzt anmelden -
Aktuell sind keine Online-Seminare geplant
Sobald ein neues Webinar geplant ist, werden Sie es hier sofort erfahren.
Vergangene Webinare
-
Installationsleitungen in Flucht- und Rettungswegen sicher planen und ausführen
Die Sicherheit von Flucht- und Rettungswegen ist ein elementarer Bestandteil des Brandschutzkonzeptes eines Gebäudes. Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Planung von modularen Schienensystemen im Brandfall ist es, den Menschen genügend Zeit zu geben, das Gebäude bei Feuer sicher zu verlassen. Dabei existieren nur wenige Richtlinien wie z.B. Europäische Bewertungsdokumente (EAD), die sich damit beschäftigen, wie lange Überkopfinstallationen bei starker Hitze Ihre Tragfähigkeit beibehalten müssen. In diesem Webinar möchten wir Ihnen deshalb gerne die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verfahren zur Bestimmung der Verformungen der Installationssysteme unter Brandbelastung vorstellen.
-
Alles rund um die Dübelauswahl und -bemessung
Der Dübel wird als nachträgliches Befestigungsmittel im Stahlbetonbau immer wieder herangezogen. Nichtsdestotrotz ist die Auswahl und Bemessung des Dübels nur ein kleiner Teil des Alltags von Planern und Ingenieuren und kann somit eine Herausforderung darstellen. Um durch die Vielfalt der verschiedenen Dübelsysteme zu navigieren und zu einer optimalen Entscheidung zu gelangen, werden in unserem Webinar die Grundlagen der Dübeltechnik wie beispielsweise die Wirkprinzipien, die unterschiedlichen Dübelarten und die zu Grunde liegenden Bemessungsnormen erläutert.
-
Erdbebensichere TGA-Installationen und Dübelbefestigungen - Teil 2
Seismik gewinnt eine immer größere Bedeutung in der Baubranche. Neben der strukturellen Sicherheit ist auch die Erdbebensicherheit der nicht-strukturellen Elemente wie TGA-Leitungen sehr wichtig. Ein Haupanliegen sollte immer der Personenschutz sein in dem z.B. Rettungswege sicher gestaltet werden. Weitere Punkte sind der Umweltschutz, die Havarie von den Medien in den Leitungen zu vermeiden die in die Umwelt gelangen könnten. Und auch die Wirtschaftlichkeit für den Betreiber, da ein Großteil der Reparaturkosten nach seismischen Ereignissen mit nicht-tragenden Elementen zusammenhängt. Die entstehenden Kräfte müssen aufgenommen und sicher in den Untergrund mit geeigneten Dübeln eingeleitet werden. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen dies mit einem Bemessungsbeipiel näherbringen.
-
Erdbebensichere TGA-Installationen und Dübelbefestigungen - Teil 1
Seismik gewinnt eine immer größere Bedeutung in der Baubranche. Neben der strukturellen Sicherheit ist auch die Erdbebensicherheit der nicht-strukturellen Elemente wie TGA-Leitungen sehr wichtig. Ein Haupanliegen sollte immer der Personenschutz sein in dem z.B. Rettungswege sicher gestaltet werden. Weitere Punkte sind der Umweltschutz, die Havarie von den Medien in den Leitungen zu vermeiden die in die Umwelt gelangen könnten. Und auch die Wirtschaftlichkeit für den Betreiber, da ein Großteil der Reparaturkosten nach seismischen Ereignissen mit nicht-tragenden Elementen zusammenhängt. Die entstehenden Kräfte müssen aufgenommen und sicher in den Untergrund mit geeigneten Dübeln eingeleitet werden. Wie dies nach Normen oder Regelwerken bemessen und realisiert werden kann wollen wir in diesem Webinar aufzeigen.
-
Schwerlastbefestigungen auf WDVS-Fassaden - einfach, sicher und bis zu 40% schneller!
Nachträgliche Befestigungen auf Wärmedämmverbundsysteme können auf der Baustelle schnell zu einer grossen Herausforderung werden, angefangen vom zeit-und kostenintensiven Eingriffen in der Fassadenfläche bis zu Eigenlösungen, wo sich oftmals mangels thermischer Trennung Wärmebrücken bilden. Die Lösungen sind thermisch getrennte Befestigungen, vor allem bei der nachträglichen Montage z.B. von Markisen, Klimaanlagen, Vordächern und weiteren Stahl- und Metallelementen auf Wärmedämmverbundsystemen. Im Webinar stellen wir den neuen Thermoanker HIK-T vor und geben praktische Tipps zur Planung und Montage auf der Baustelle inkl. Marktanforderungen. Wir erklären die schnelle, einfache und sichere Installation, ohne grossflächige Eingriffe in die Fassade.
-
Lernen Sie den Dübel für 90 Prozent Ihrer Anwendungen kennen
„Welche ist die richtige Befestigung für meine Anwendungen in der Industrie?“ Auf diese Frage suchten Planer bisher vergeblich eine einfache und zuverlässige Antwort. Weil sich beim extrem breitgefächerten Angebot an chemischen und mechanischen Dübellösungen selbst Experten mit der Auswahl des passenden Produkt schwertun. Wir stellen Ihnen eine leistungsstarke und wirtschaftliche Dübellösung vor, die für 90 Prozent Ihrer Anwendungen passt.
-
Der Hilti Coupler Wood - die innovative Steckverbindung im Holzbau
Produktivitätsvorteile mit dem innovativen Steckverbinder HCW im konstruktiven Holzbau – erklärt von Segmentleiter Simon Boemelburg, Ingenieur Tobi Aumiller und unserem Kunden Jörg Käufler, Geschäftsführer der Haus und Holzbau Allgäu GmbH.
-
Wirtschaftliche und Nachhaltige TGA-Befestigung in Verwaltung und Produktion - Konzeptionierung und Planung mit Hilti
Der Befestigungsplanung der Technischen Gebäudeausstattung kommt in der Planungsphase häufig keiner zentralen Bedeutung zu. Resultierend sind Kollisionen auf der Baustelle sowie improvisierte Hängerlösungen keine Seltenheit. Gepaart mit den konventionellen Kilogramm-Ausschreibungen entstehen so hohe Nachträge, welche die Wirtschaftlichkeit Ihres Projektes gefährden. Abhilfe schafft eine gewerkübergreifende Befestigungsplanung sowie in großflächigen Bereichen das Installationsraster "GRID". Daraus ergeben sich Änderungen im Planungsablauf, der Ausschreibung und der Vergabe. Erfahren Sie im Webinar anhand eines realen Referenzprojektes, welche Unterstützung Ihnen Hilti entlang Ihres Planungsprozesses für Ihre digitale Planung, für Ihre statische Nachweisführung, für Ihre Ausschreibung sowie für die Verbesserung Ihres CO2-Fußabdruckes bietet.
-
Bemessung von einbetonierten Verbinder gem. EN 1992-4 in Hilti PROFIS Engineering
Hilti ist bestrebt seinen Planern die beste und effizienteste Software für die Planung von Befestigungssystemen zur Verfügung zu stellen. Eine der häufigsten Konstruktionsanwendungen ist die Verwendung von einbetonierten Verbinder zur Befestigung von Ankerplatten. Bis jetzt konnten wir Ihnen für diesen Anwendungsfall keine Software unterstützte Lösung anbieten. Dies hat sich jedoch für Sie ab heute geändert. Ab sofort können Sie selbst in der kostenlosen Standardversion von PROFIS Engineering nicht nur nachträglich installierte Befestigungssysteme, sondern auch einbetonierte Verbinder bemessen (natürlich ist diese Funktionalität auch in der Premiumversion enthalten). In unserem Webinar stellen wir Ihnen den Unterschied zwischen der Bemessung von einbetonierten und nachträglich installierten Befestigungen, ihre Vorteile und Herausforderungen sowie einige repräsentative Beispiele in PROFIS Engineering.
-
ASK Hilti LIVE - der Expertendialog
„Was ich schon immer mal fragen wollte…“, stellen Sie Ihre Fragen an Experten rund um das Thema der Befestigungstechnik. In diesem Webinar haben Sie die Möglichkeit, hier und jetzt Ihre Fragen rund um das Thema Befestigungstechnik zu stellen. Und das Beste: Eine detaillierte Antwort bekommen Sie nicht ERST nächste Woche, sondern SOFORT. Posten Sie „anonym“ an unsere Experten was Ihnen auf der technischen Seele brennt, wenn Sie an Befestigungstechnik denken, oder weisen Sie uns auf Probleme hin, die unsere Experten diskutieren SOLLTEN. Um die „Fragen“ ins Rollen zu bringen, beginnen wir mit Fragen, die wir durch die aktiven Mitwirkungen von Bauingenieurinnen und Bauingenieuren aus der Praxis und auch auf Ask.Hilti.de, Ask.Hilti.at und Ask.Hilti.ch erhalten haben.
-
Betonschraube HUS4 - Wirkungsweise und Vorteile gegenüber herkömmlichen Verankerungstechnologien
Die Schraubtechnologie bietet im Betonbau große Vorteile gegenüber herkömmlichen Dübelsystemen. Aus Erfahrung und in Gesprächen mit Planern und Ingenieuren stellt sich hingegen heraus, dass es häufig wiederkehrende Fragen hinsichtlich dieser Technologie gibt. Erfahren Sie in unserem aufgezeichneten Live-Webinar von den Unterschieden in der Wirkungsweise und Bemessung von Betonschrauben gegenüber herkömmlichen Dübelsystemen wie beispielsweise Spreizankern oder chemischen Mörteln am Beispiel der neuen Betonschraube HUS4.
-
Praktische Beispiele zur Bemessung von Aufbeton zur Instandsetzung oder Tragwerksverstärkung nach EOTA TR 066
In diesem Webinar wird die Bemessung von Aufbeton Anwendungen anhand von Beispielen aus der Praxis umfassend dargestellt und deren Lösungsschritte mit der vorhandenen Hilti Profis Engineering - Aufbeton Software eingehend erläutert. Angehenden und erfahrenen Bauingenieuren ermöglicht dieses Webinar den leichten und sicheren Umgang mit Hilti Profis Engineering – Aufbeton. Zum einfacheren Einstieg empfehlen wir vorab das Webinar „Tragwerksverstärkung durch Aufbeton nach EOTA TR066 in PROFIS Engineering“ anzusehen.
-
Bemessung von Befestigungssystemen unter Erdbebenbeanspruchung
Bei einem Erdbeben können Gebäudeelemente, die beschädigt oder zerstört werden, zusätzlich Personen gefährden und erhebliche Folgeschäden verursachen. Die Normen verlangen deshalb die erdbebengerechte Bemessung von Befestigungen die Personen gefährden, das Tragwerk beschädigen oder den Betrieb wichtiger Anlagen beeinträchtigen können. In unserem nächsten Live-Webinar behandeln wir das Thema „Bemessung von Befestigungssystemen unter Erdbebenbeanspruchung“. Was gibt es hinsichtlich normativer Regelungen und Qualifizierung der Befestigungssysteme zu beachten und wie erfolgt die Bemessung mit PROFIS Engineering?
-
Festgedreht statt eingeschossen – Gewindeschraubbolzen S-BT
Die gängigsten Methoden, um etwas auf Stahluntergründen zu befestigen sind Klemmen, Schweißen, Direktbefestigung oder Herstellen einer Durchgangslochbohrung. Jedoch sind die Methoden teilweise sehr aufwendig, beschädigen den Korrosionsschutz des Stahlbaus, lockern sich bei Vibrationen oder können aufgrund von Vorgaben vor Ort nicht angewendet werden. Die Verwendung des Gewindebolzen S-BT erlaubt Ihnen Befestigungen auf Stahl durchzuführen ohne Nachbeschichten, Schweißarbeiten oder Zusatzmaterial. Zusätzlich können mit dem gleichen Bolzen Gitterrostbefestigungen oder Potenzialausgleiche für elektrische Anwendungen ausgeführt werden. Unser Webinar gibt Ihnen die Antworten auf die wichtigsten Fragen: S-BT – Was ist das? Wie funktioniert der Bolzen? Wo & Wann wird er eingesetzt?
-
WEBINAR Hilti - Brandschutz im Holzbau (2/2) – Lösungen im mehrgeschossigen Holzbau für die GK4 und GK5
Der Holzbau erfährt europaweit und speziell auch in Deutschland aufgrund seiner schnellen Bauweise und der Nachhaltigkeit einen Aufschwung bei Architekten und Investoren. Architekten, Brandschutzsachverständige, Haustechnik-Planer oder Zimmereien arbeiten vielfach nach einem Stand der Technik. Im zweiten Webinar der Hilti Webinar-Reihe erklären wir Ihnen die konkreten Lösungenansätze für den baulichen Brandschutz bei Haustechnikinstallationen. Zwei grundlegende Auslegungsphilosophien werden hierbei vorgestellt. Produktfokus liegt auf trockene und produktive Abschottungslösungen passend zur Produktivität des Holzbaus. Neben den Holzrahmen- oder Holzmassivbauweisen werden wir auch auf Sonderdecken aus Holz eingehen sowie Besonderheiten beim modularen Holzbau beleuchten.
Download Präsentation -
Neu in PROFIS Engineering - direkt angeschweißte Geländeranbindung
Im Geländerbau sind direkt an die Ankerplatte angeschweißte Geländerpfosten eine sehr häufige Anwendung. Auf vielfachen Wunsch wird diese Anwendung nun auch in PROFIS Engineering Premium integriert. Um eine möglichst wirklichkeitsnahe Lastverteilung, Stahl-einsparende aber Eurocode-konforme und sichere Bemessung durchzuführen, gehen wir einen Schritt über den Standardbemessungsansatz hinaus. Erfahren Sie mehr zu CBFEM, womit sie eine realistische Last- und Spannungsverteilung sicherstellen sowie Lastweiterleitung, Verformungen oder Spannungen des vollständigen Verbindungspunktes überprüfen können.
-
Die digitale Baustelle – vom BIM Modell bis zum semi-autonomen Deckenbohrroboter
Der Megatrend Digitalisierung macht auch vor der Baubranche nicht Halt. Die Transformation ist in vollem Gange und die dynamische sowie teils rasante Entwicklung zeigt, dass sich mit dem zunehmenden Einsatz von BIM, Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten in der Bauindustrie nachhaltig verändern werden. Wie wäre es, wenn auch Sie Ihre Abläufe auf der Baustelle nahezu vollständig automatisieren könnten, indem Sie über die digitale Planung hinausgehen. Bereits heute hilft BIM, die Komplexität zu verringern, Materialkosten zu senken und die Prozesse für Vorfertigung und Logistik zu optimieren. Was wäre, wenn ein Roboter wiederkehrende Arbeiten übernehmen und so dazu beitragen könnte, menschliche Fehler zu verringern? Seien Sie bei unserem Webinar dabei und lernen Sie welchen Einfluss BIM und Bohrrobotik auf Bauprojekte hat und wie sich die Herangehensweise sowie die Zusammenarbeit der Beteiligten dadurch verändert hat und noch weiter verändern wird.
-
Brandschutz im Holzbau (1/2) – Baurecht & Lösungsansätze im mehrgeschossigen Holzbau
Der Holzbau erfährt europaweit und speziell auch in Deutschland aufgrund seiner schnellen Bauweise und der Nachhaltigkeit einen Aufschwung bei Architekten und Investoren. Die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise, (M-HFHHolzR, kurz Musterholzbaurichtlinie) ist bundesweit ins Landesbaurecht überführt. Hierbei werden spezifische Details für die Holzrahmenbauweise geregelt. Ebenfalls definieren die Landesbauordnungen die Verwendbarkeit von Baustoffen in Abhängigkeit ihres Brandverhalten, wobei einzelne Bundesländer den brennbaren Baustoff Holz bis in die Gebäudeklasse 5 ermöglichen. Die daraus entstandene baurechtliche Lücke soll durch die veröffentliche Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (MHolzBauRL) geschlossen werden. Wir möchten Ihnen als Architekten, Brandschutzsachverständige, Haustechnik-Planer oder Zimmereien in einer Webinar-Reihe zeigen, was Sie in Ihren Holzbauprojekten berücksichtigen sollten. Im ersten Webinar der Webinarreihe zeigen wir baurechtliche Details und Lösungsansätze für Abschottungen der Haustechnik auf. Im zweiten Webinar werden wir tiefer auf die Lösungen eingehen und neben Holzrahmen- oder Holzmassivbauweisen auch auf Sonderdecken aus Holz eingehen.
Download Präsentation -
Für Verkehrssicherheit und Qualität - Dübelmontage für Fahrzeug-Rückhalte-Systeme
Einfache Befestigung von Schutzplanken als Schulungsvideo für das Montagepersonal.
-
EN1992-4 konforme Überprüfung der Ankerplattenbiegesteifigkeit – die neue Lösung in der kostenfreien PROFIS Engineering Standard
Mit der Aufnahme des EN 1992-4 in die MVV-TB im Januar 2021 hat die Dübelbemessung an Wichtigkeit gewonnen. Auch die Regeln und Vorschriften für eine erfolgreiche und sichere Dübelbemessung sind in den Vordergrund gerutscht. Ein wichtiger Bestandteil, auf dem diese Regeln und Vorschriften aufbauen ist der Ansatz einer linearen Lastverteilung basierend auf einer biegesteifen Ankerplatte bzw. der Ansatz der tatsächlichen Dübellasten. Dieses vereinfachte Konzept ist schwierig zu überprüfen und entspricht häufig nicht der Wirklichkeit. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie zu einer schnellen, transparenten, sicheren und EN 1992-4 konformen Lösung mit unserer kostenfreie Softwarelösung PROFIS Engineering kommen.
-
Tragwerksverstärkung durch Aufbeton nach EOTA TR066 in PROFIS Engineering
Der Einbau von neuen, nachträglichen Betonschichten (Aufbeton) gewinnt aufgrund des zunehmenden Bedarfs an Instandsetzung und Verstärkung bestehender Bauwerke immer mehr an Bedeutung. Wenn die Schubspannungen in der Verbundfuge zwischen den Betonschichten, nicht ausreichend übertragen werden, ist die statistische Tragsicherheit gefährdet. Die aktuelle europäische Norm für die Bemessung von Stahlbetontragwerken EN 1992-1-1 (EC2) enthält Regeln für die Bemessung der Schubtragfähigkeit von Beton/Beton-Fugen von Halbbetonfertigteilen. Für die Bemessung von bewehrten Verbundfugen mit nachträglich installierten Schubverbindern ist hingegen EOTA TR 066 der geeignete Bemessungsansatz. In diesem Webinar wird die Thematik Aufbeton umfassend beleuchtet und wir werden in dem Webinar Lösungswege zeigen, wie eine Bemessung für Aufbeton gesamthaft modelliert und berechnet werden kann. Hierbei verweisen wir auf das NEUE Aufbeton Modul der Hilti Bemessungssoftware PROFIS Engineering.
-
Digitales Geräteparkmanagement - verwalten Sie Ihre Geräteflotte effizient auf der Hilti Website
Effizient arbeiten heißt, sich seine Arbeit flexibel einteilen zu können. Deshalb können Sie zum Beispiel Ihre Geräte eigenständig austauschen – ohne Ihren Verkaufsberater, ohne Anrufe beim Kundenservice. Das spart Ihnen eine Menge Zeit. In unserem Webinar demonstrieren wir Ihnen die wichtigsten Funktionen und Online-Services des digitalen Geräteparkmanagements. Verwalten Sie Ihre Geräteflotte effizient auf der Hilti Website: Wir zeigen Ihnen wie. Mit Funktionen vom Austausch über den Reparatur- und Ersatzservice bis zur schnellen und einfachen Nachbestellung von Geräteetiketten erledigen Sie Ihr Geräteparkmanagement unkompliziert selbst – wann und wo Sie wollen.
-
Brandschutz im Holzbau - von der Planung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation
Holz als Bauwerkstoff erlebt gegenwärtig eine Renaissance, neben der Renovierung nicht zuletzt auch im Neubau von mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebauten. Auf Grund der intensiven Vorplanung im Holzbau hat natürlich auch der Brandschutz eine wichtige Bedeutung. Planer, Brandschutzsachverständig sowie Gebäudeeigner stoßen hierbei jedoch auf Herausforderungen, da bisher wenig geprüfte und zugelassene Brandschutzsysteme zur Verfügung stehen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Prüfung und Zulassung von Produkten für den baulichen Brandschutz schließt Hilti diese Lücke. In diesem Webinar erfahren Sie den aktuellen Stand der baurechlichen Anforderungen, und lernen anhang konkreter Beispiele Hilt Brandschutzlösungen für die Abschottung von Rohren und Kabeln im Holzuntergrund kennen.
-
Brandschutz- und Installationstechnik in Gesundheitseinrichtungen
Gesundheitseinrichtungen unterliegen besonderen Anforderungen an Brandschutzsysteme (u.a. Luftdurchlässigkeit, Faserfreiheit) und Installationstechnik. Oftmals gehen diese beiden Anforderungen zusammen einher. Hilti bietet Ihnen als Projektpartner Unterstützung in der integralen Planung Ihres Projektes! Erfahren Sie im Webinar, welche maßgeschneiderten Brandschutzsysteme Hilti Ihnen für Neubau- und Renovierungsprojekte bietet. Zudem zeigen wir Ihnen die Besonderheiten auf, die Sie für die korrekte Auslegung von modularen Tragsystemen in Flucht- und Rettungswegen sowie Seismikzonen in Gesundheitseinrichtungen beachten müssen. Abgerundet wird das Webinar durch die Vorstellung des multifunktionales GRID-Deckenrastersystem zur flexiblen Befestigung von OP- Ausstattung, Zwischendecken sowie medizinischer Versorgungsleitungen.
-
Profis Engineering - Optimierung des Arbeitsablaufs
Verbinden Sie Ihren Arbeitsablauf – von der Tragwerksplanung bis zur Dübelspezifikation und den Detailzeichnungen
Download Präsentation -
Ankerschienen: Einsatzbereiche und Vorteile in der Planung und Ausführung
Die Digitalisierung ist allgegenwertig und gerade im Baugewerbe ein heiß diskutiertes Thema. Erfahren Sie in unserem Webinar "HILTI Ankerschienen - Einsatzbereiche und Vorteile in der Planung und Ausführung" bei welchen Randbedingungen und Anwendungen Ankerschienen gegenüber nachträglich installierten Befestigungsmitteln Vorteile bieten und dabei die Ansätze in Richtung Digitalisierung im Bau vorantreiben. Neben der Darstellung der Anwendungsbereiche zeigen wir Ihnen darüber hinaus wie einfach und transparent Sie die Bemessung von HILTI Ankerschienen mit der Software Hilti PROFIS ANCHOR CHANNEL gleich bei Ihrem nächsten Projekt umsetzen können.
Download Präsentation -
Optimierung der Dübelbemessung mit Zusatz-Bewehrung bei Zug- und Querbelastung
Wussten Sie, dass etwa 70 % der Dübelbemessungen einen betonausbruchbedingten Versagensmodus haben? In einigen Situationen ist es möglich, den Gesamtwiderstand der Befestigung durch den Einsatz von Zusatzbewehrung zu verbessern. Nachdem PROFIS Engineering im Januar Zusatzbewehrung für Querkraft herausgebracht hat, gibt es nun auch eine Lösung für Zugkräfte oder die Interaktion von Zug- und Querkräften. Erfahren Sie mehr zu der 1992-4 konformen Bemessung Dübeln mit Zusatzbewehrung in PROFIS Engineering!
Download Präsentation -
Our Culture Journey - Gestaltung einer positiven Unternehmenskultur
Eine positive Unternehmenskultur ist ein wesentlicher Grundpfeiler von Erfolg. Hilti ist bekannt für seine starke Unternehmenskultur und arbeitet seit vielen Jahren auch sehr konsequent daran diese weiterzuentwickeln. Kurt Sobotka (Kulturcoach) und Martin Stein (HR Leiter - Hilti Austria) geben einen Einblick wie das bei Hilti in Österreich gemacht wird, was dabei gelernt wurde und wie das die Organisation nachhaltig verändert hat.
-
Eingestaubt? Nicht mit Hilti Staubabsaugungen!
Staub auf der Baustelle? – Natürlich! Staub als Gesundheitsrisiko? – Niemals! Weit gefehlt! ... Bei einer dauerhaften Staubexposition leiden nicht nur Arbeitskomfort und Produktivität Ihrer Mitarbeiter, sondern in erster Linie auch deren Gesundheit. In unserem Webinar werden wir Sie über relevante Gesetze informieren und Ihnen vorstellen, wie Sie die Vorgaben durch einfache Maßnahmen einhalten können. Im Speziellen werden wir auf die folgenden Fragestellungen eingehen: (1) Was ist Staub eigentlich und wie können Sie Staub effektiv vermeiden? (2) Welche gesetzlichen Änderungen bringt die GKV2020? (3) Welche technischen Möglichkeiten gibt es, um staubfrei zu arbeiten?
-
Richtiger und sicherer Umgang mit Lithium-Ionen Akkus
Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass ein Akku zu Schaden gekommen ist (Herunterfallen, Überhitzung) und Sie nicht gewusst haben, wie mit dieser Situation korrekt umzugehen ist? Fragen Sie sich manchmal, ob sich auch in Ihrem Betrieb ein falscher Umgang mit Akkus eingeschlichen hat, der die Lebensdauer unnötig verkürzt? Wir helfen Ihnen die Gefahren rund um das Thema Akkus besser zu verstehen und zeigen Ihnen, wie Sie Fehler in der Handhabung von Akkus vermeiden können.
-
Optimierung von Verankerungen im schweren Stahlbau mit Hilfe von CBFEM
Mit der Einführung des EN 1992-4 wird der Nachweis der Biegesteifen Ankerplatte für die korrekte Dübelbemessung immer wichtiger. Wir möchten Ihnen gerne zeigen, wie Sie mittels des Ankerplattenmoduls und CBFEM nicht nur einen komplett EN 1992-4 konformen Nachweis sondern auch Einsparungen auf Stahlseite erzielen können. Die Optimierung des kompletten Befestigungspunktes kann durch mehrere Stellschrauben erzielt werden. Erfahren Sie mehr und lernen Sie die ersten Premium Funktionen kennen.
Download Präsentation -
Basiswissen En 1992-4 Und Der Intelligente Dübelselektor In Profis Engineering
Wir haben Ihr Feedback gehört! Die Auswahl des richtigen Dübels für die richtige Anwendung ist nicht immer einfach. Nun ist mit der Veröffentlichung des MVV TB 2020/1 am 19.01.2021 der Grundstein für die öffentliche Einführung des EN 1992-4 für Befestigungen im Beton in den verschiedenen Ländern gelegt. Doch was genau muss jetzt beachtet werden? Erfahren Sie mehr zu den Unterschieden, Vorteile und Neuerungen des Eurocodes in unserem Webinar.
Download Präsentation -
AEROSKIN - Das neue Fassadensystem von Hilti & Knauf
Sie sind tätig im Bereich der Fassadengestaltung oder der Auslegung und Bemessung von Fassadenkonstruktionen? Erfahren Sie, wie Sie Wand- und Dämmstärken zugunsten der Nutzfläche minimieren und welche Unterstützung wir Ihnen bei der Planung und Systemauswahl bieten.
-
Neue Befestigungstechniken im Brückenbau
In unserem Webinar "Neue Befestigungstechniken im Brückenbau" geben wir Ihnen einen Einblick in die folgenden 4 Anwendungsthemen aus dem Bereich der Befestigungstechnik: - Befestigung von Medienleitungen - Verstärkung mit Aufbeton - Biegesteife nachträgliche Bewehrungsanschlüsse - Verankerung von Brückenkappen betrachtet.
-
Optimieren Sie Ihre Bemessung unter der Berücksichtigung von Zusatzbewehrung in PROFIS Engineering
EN 1992-4 gibt spezifische Richtlinien für die Bemessung von Dübeln unter Berücksichtigung der positiven Wirkung der Bewehrung im Untergrund an. Entdecken Sie, wie Sie bei der Dübelbemessung durch den Ansatz von Zusatzbewehrung auch hohe Lasten in schlanken Bauteile ohne Betonausbruch bemessen können! Nehmen Sie an unseren Webinaren teil und erhalten Sie alle Einblicke, wie die neueste Version von PROFIS Engineering es Ihnen nach EN 1992-4 ermöglicht, Zusatzbewehrung zur Verbesserung von Randausbrüchen einzusetzen!
Download Präsentation -
Tunnelbau- Lastfall Brand
Webinar-Inhalte: Bedeutung vom Lastfall Brand im Tunnelbau, Anwendungsbereiche, die hinsichtlich Brand berücksichtigt werden müssen, Anforderungen, Bemessung mit Profis Engineering und Profis Rebar.
Download Präsentation -
Innovative Brandschutzlösungen - Teil 4
Baulicher Brandschutz ist in letzter Zeit immer wichtiger geworden, diesen Service zusätzlich anzubieten kann auch Ihr Geschäft maßgeblich vorantreiben.In diesem Webinar möchten wir Ihnen Lösungen für die Abschottung von brennbaren Rohren vorstellen. Lernen Sie Problemlöser und Produkte ohne Befestigung wie CFS-EL (Endlosmanschette) und CFS-W P (Brandschutzband) kennen. Lernen Sie Besonderheiten der spezifischen Hilti Brandschutzprodukte und deren korrekte Anwendung kennen. Durch die vermittelten Inhalte, werden auch Sie es schaffen, Ihre Produktivität auf der Baustelle zu steigern und stets gemäß den geltenden Normen zu arbeiten.
-
Innovative Brandschutzlösungen - Teil 3
Baulicher Brandschutz ist in letzter Zeit immer wichtiger geworden, diesen Service zusätzlich anzubieten kann auch Ihr Geschäft maßgeblich vorantreiben. In diesem Webinar möchten wir vorgeformte und nicht vorgeformte Abschottungen gegenüberstellen. Dazu möchten wir Ihnen die Vorteile von CFS-F FX (Brandschutzschaum) und CFS-B (Brandschutzstein) und die Kombination aus beiden Produkten vorstellen.
-
Wichtige Themen des ASchG
Mitarbeiterschutz ist Unternehmensschutz – das ist nicht nur unser oberstes Credo, auch der Gesetzgeber zeigt mit dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) die Wichtigkeit der Arbeitssicherheit. Ist Ihnen der Schutz Ihrer Mitarbeiter so wichtig wie uns? Wollen Sie mehr über wichtige Neuerungen im Bereich des ASchG erfahren? In unserem Webinar bringen wir Sie auf den letzten Stand, damit auch in Ihrem Betrieb in puncto Arbeitssicherheit „alles rechtens ist“!
-
Tunnelbau – Nachträgliche Beton- zu Betonverbindungen
Anwendungsbereiche von Beton- zu Betonverbindungen im Tunnelbau. Anforderungen. Bemessungsmöglichkeiten. Beispielbemessung anhand der HILTI PROFIS Rebar Bemessungssoftware
Download Präsentation -
WEBINAR Hilti CBFEM - Berechnung in PROFIS Engineering
CBFEM - Die komponentenbasierte Finite-Elemente-Methode ist ein leistungsfähiges Werkzeug zum Entwurf von Ankerplatten. Es ermöglicht die Modellierung des realen Verhaltens und der Verformungen von Platten sowie die vollständige Bemessung des Fußpunktes, einschließlich Profil, Ankerplatte, Schweißnähten, Versteifungen, Beton und Dübeln. Erfahren Sie in diesem Webinar mehr über unsere CBFEM basierenden Bemessungen, neue Funktionalitäten und die schnellsten Wege zu einer Lösung mit PROFIS Engineering.
-
Tragwerksverstärkung durch Aufbeton - Bemessung nach EOTA TR 066
Erfahren Sie mehr über die normative Regelung bzgl. der Bemessung von Aufbeton im Bestandsbau, das Nachweiskonzepts nach EOTA TR 066 und die Bemessung einer Aufbetonverstärkung mit Hilti Bemessungssoftware.
-
Geländerstatik leichtgemacht – mit PROFIS Engineering
Wer darf eigentlich alles eine Geländerstatik erstellen? Wann muss ein Geländer nachgewiesen werden? Wie kann ich möglichst Zeit und Material einsparen? Wenn Sie sich diese Fragen schon gestellt haben, dann sind Sie hier genau richtig. In unserem Webinar - Geländerstatik leichtgemacht, zeigen wir Ihnen nicht nur wie Sie einfach und schnell Ihr Geländer in PROFIS Engineering bemessen können, sondern sprechen auch über rechtliche Hintergründe sowie Tipps und Tricks für eine sichere und kosteneffiziente Bemessung.
-
Dynamische Dübelbemessung nach den aktuellsten Standards - TR061 und EN1992-4
Ab wann wird von dynamischen oder ermüdungsrelevante Beanspruchungen gesprochen? Welche Bemessungsrichtlinien gibt es und wie bemesse ich das Ganze in der Software? Wenn Sie diese Fragen interessieren, sind Sie hier genau richtig. Erfahren Sie wissenswertes zur Wöhler-Kurve, Regularien und den Bemessungsmethoden : EN1992-4 und TR061. Lernen Sie die neusten Hilti Produkt- und Systemlösungen für ermüdungsrelevante Einwirkungen kennen und lassen Sie sich Bemessungsbeispiele live in der kostenfreien Software PROFIS Engineering Standard zeigen.
-
Nachweis der Querkrafttragfähigkeit bei nachträglichen Bewehrungsanschlüssen
Übersicht der Nachweiskonzepte für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse nach EN1992-1-1 und EOTA TR 069. Basiswissen zum Thema Querkraftnachweis im Bereich der Verbindungsfuge zwischen Bestands- und Neubauteil. Vorstellung des neuen Querkraft Nachweiskonzepts mit PROFIS Rebar.
Download Präsentation -
Die digitale Baustelle und der digitale Zwilling
Beschreibung: • BIM real begreifbar machen • Wie müssen wir planen um einen echten digitalen Zwilling zu bekommen? • Wie funktioniert die Umsetzung auf der Baustelle?
-
Biegesteife Bewehrungsanschlüsse nach EOTA TR069
Herausforderungen in der Planung nachträglicher, biegesteifer Stahlbetonverbindungen. Bemessung biegesteifer Beton-Beton-Verbindungen nach EOTA TR 069. Vorstellung der Bemessung mit der Software Profis Rebar anhand von aktuellen Beispielen aus der Praxis.
Weitere Informationen finden Sie hier -
Innovative Befestigungslösungen für Vorhangfassaden - Vorstellung der Bemessungssoftware
In unserem Live-Webinar zeigen Ihnen unsere Experten, wie Sie mit den neuen, innovativen Hilti Ankerschienen-Produkten HAC Edge, HAC-T und RFoS Vorhang- und Elementfassaden sicher und zugelassen befestigen und Befestigungslösungen mit der Profis Anchor Channel Software akkurat bemessen können. Selbstverständlich zeigen unsere Experten Ihnen nicht nur die trockene Theorie, sondern erläutern Ihnen die Lösungen anhand aktueller Projekte.
Weitere Informationen finden Sie hier -
Dübelbemessung nach EN 1992-4 und Umsetzung in PROFIS Engineering
In diesem Webinar lernen Sie zum einen die Neuerungen in der Bemessung von Dübeln gemäß EN 1992-4 kennen, zum anderen zeigen wir Ihnen, wie die diese neue Norm in die Software PROFIS Engineering implementiert wurde.
Mehr erfahren: PROFIS Engineering Suite -
Befestigungen von Aufzügen in Beton und Mauerwerk
Unterschiedliche Untergründe erfordern unterschiedliche Befestigungen. In unserem Webinar zeigen Ihnen unsere Experten welche Möglichkeiten Hilti für die Befestigung von Aufzügen in Beton und Mauerwerk bietet. Ein besonderes Highlight sind dabei unsere Werkzeuge, die mit denen Sie effizient arbeiten können.
Weitere Informationen finden Sie hier -
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden mit Hilti professionell befestigen
Die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) kann als ein sehr modernes sowie nachhaltiges Fassadensystem bezeichnet werden. Ein solches VHF-System besteht prinzipiell aus den vier Bestandteilen: Fassadenbekleidung, Hinterlüftung, Dämmung und Unterkonstruktion. Für die einwandfreie Funktion der vorgehängten hinterlüfteten Fassaden muss sichergestellt werden, dass die Installation sowie die Verbindungen zwischen allen vier Komponenten zuverlässig geplant und fachgerecht ausgeführt sind.
Weitere Informationen finden Sie hier -
Holen Sie wirklich das Maximum aus Ihren Hilti Flottenservices heraus?
16 Jahre Hilti Geräteflotte – das sind 16 Jahre, in denen wir mit und von unseren Kunden gelernt haben. Aus dieser langjährigen Erfahrung heraus möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie das Maximum aus Ihren Flottenservices herausholen können. Die wichtigste Voraussetzung für die bestmögliche Nutzung Ihres Flottenmanagements ist es natürlich, alle Services genau zu kennen und zu wissen, wie diese Ihr Unternehmen voranbringen.
Weitere Informationen zum Flottenaustausch im digitalen Gerätemanagement -
Hilti Schienensystem MIQ im Aufzugbau
Unsere innovativen Hilti Montageträger MIQ punkten sowohl im Neubau als auch in der Modernisierung mit Flexibilität und ersetzen im Schacht den klassischen Stahlbau: Dank Baukastenprinzip passt sich unser MIQ Schienensystem an alle baulichen Gegebenheiten im Aufzugschacht an.
Zu den Produkten: Montage von Rohrleitungen -
BIM - Building Information Modeling bei Hilti
Im Kontext der digitalen Transformation der Bauindustrie bietet Hilti als professioneller und verlässlicher Partner im Bereich von Bauprodukten, Systemlösungen, Software und Services seinen Kunden im Wesentlichen zwei Lösungswege für die Kollaboration innerhalb des integralen Planungsansatzes in BIM Projekten.
Weiterlesen: Erfahren Sie mehr über BIM bei Hilti -
Dübel- und Ankerplattenbemessung unter wirklichkeitsnahen Randbedingungen
Im Mai dieses Jahres haben wir im Rahmen eines Webinars eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der gegenwärtigen Bemessungskonzepte für Befestigungsmittel aufgezeigt - die Annahme einer ausreichend biegesteifen Ankerplatte. Dies gilt sowohl für die aktuell geltende ETAG0001 - Anhang C und TR029, als auch für die kurz vor der Einführung stehende EN 1992, Teil 4. Hier können Sie das vergangene Webinar ansehen und weiter unten finden Sie Fragen und Antworten zum Thema.
Weiterlesen: Ein Bericht der Zeitschrift Stahlbau
-
Dübel- und Ankerplattenbemessung - noch Fragen?
Hier finden Sie alle Fragen und Antworten des Webinars "Dübel- und Ankerplattenbemessung unter wirklichkeitsnahen Randbedingunge".
Jetzt mehr erfahren
-
Brandschutz im Holzbau - von der Planung über die Ausführung bis hin zur Dokumentation
Holz als Bauwerkstoff erlebt gegenwärtig eine Renaissance, neben der Renovierung nicht zuletzt auch im Neubau von mehrgeschossigen Wohn- und Gewerbebauten. Auf Grund der intensiven Vorplanung im Holzbau hat natürlich auch der Brandschutz eine wichtige Bedeutung. Planer, Brandschutzsachverständig sowie Gebäudeeigner stoßen hierbei jedoch auf Herausforderungen, da bisher wenig geprüfte und zugelassene Brandschutzsysteme zur Verfügung stehen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Prüfung und Zulassung von Produkten für den baulichen Brandschutz schließt Hilti diese Lücke. In diesem Webinar erfahren Sie den aktuellen Stand der baurechlichen Anforderungen, und lernen anhang konkreter Beispiele Hilt Brandschutzlösungen für die Abschottung von Rohren und Kabeln im Holzuntergrund kennen.
-
Digitales Geräteparkmanagement - verwalten Sie Ihre Geräteflotte effizient auf der Hilti Website
Effizient arbeiten heißt, sich seine Arbeit flexibel einteilen zu können. Deshalb können Sie zum Beispiel Ihre Geräte eigenständig austauschen – ohne Ihren Verkaufsberater, ohne Anrufe beim Kundenservice. Das spart Ihnen eine Menge Zeit. In unserem Webinar demonstrieren wir Ihnen die wichtigsten Funktionen und Online-Services des digitalen Geräteparkmanagements. Verwalten Sie Ihre Geräteflotte effizient auf der Hilti Website: Wir zeigen Ihnen wie. Mit Funktionen vom Austausch über den Reparatur- und Ersatzservice bis zur schnellen und einfachen Nachbestellung von Geräteetiketten erledigen Sie Ihr Geräteparkmanagement unkompliziert selbst – wann und wo Sie wollen.
-
Flucht- und Rettungswege | SHKL-Unterkonstruktionen sicher planen und ausführen
Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Planung von modularen Schienensystemen im Brandfall ist es, den Menschen genügend Zeit zu geben, das Gebäude im Brandfall sicher verlassen zu können. In den Flucht- und Rettungswegen trifft man in aller Regel Überkopfinstallationen oberhalb von abgehängten Decken an. Diese Installationen sind so zu bemessen, dass zum einen die Tragfähigkeit sichergestellt ist, zum anderen die Verformung soweit begrenzt ist, dass keine Lasten auf die abgehängten Decken wirken können. Mit dem von der EOTA angenommenen Bewertungsdokument EAD 280016-00-0602 und den darauf basierenden ETAs können Widerstände und Verformungen dieser Systeme für den Brandfall sicher, flexibel und wirtschaftlich berechnet werden.
-
Die neue Auswahlhilfe für Installationssysteme: Der Hilti Installations-Selektor
Der Installations-Selektor macht Ihr Leben leichter: In nur 5 Schritten finden Sie alles, was Sie für Ihre Rohr,- Lüftungs- und Elektroinstallationen brauchen – abgestimmt, vorkonfiguriert und passgenau für Ihr Projekt. Wie einfach das geht, möchten wir Ihnen in unserem Webinar in einer Live-Demo zeigen: Von der Auswahl über das Einstellen von persönlichen oder projektbezogenen Standards bis hin zur Dokumentation in PDF, DWG oder einer PROFIS-Datei.
-
PROFIS Engineering - Effizienz bei der Bemessung von Geländern und Ankerplatten
Wie können Sie mit wenigen Klicks Ihre Geländer nach EN 1090 effizient bemessen und optimieren, um Zeit und Geld zu sparen? Erfahren Sie darüber hinaus auch zahlreiche Highlights zur schnellen und sicheren Bemessung von Ankerplatten. Gerne begrüßen wir Sie im kommenden Webinar, wo Sie auch Ihre Fragen live an unsere Experten stellen können.
-
Online Seminar über WDVS Dübel als Wärmebrücke von Hilti - Was muss man beachten? Wie werden sie bemessen?
Mit WDVS Dübeln von Hilti kann der Nachweis der Wärmebrückenwirkung des Dübels entfallen. WDVS Dübel können als Wärmebrücke einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Dämmeigenschaften von Außenwänden haben. Deswegen fordert das DIBt eine entsprechende Berücksichtigung von WDVS Dübeln. Wir zeigen im Webinar, welche Auswirkungen dies haben kann und warum Sie sich mit Hilti WDVS Dübeln Arbeit beim Nachweis sparen können. Die Bemessung von WDVS Dübeln unterscheidet sich je nach WDV-System. Hierbei ist es z.B. wichtig, die entsprechenden Sicherheitsbeiwerte richtig anzusetzen. Im Webinar erläutern wir, wie die Bemessung korrekt durchgeführt wird und worauf Sie achten sollten.
-
Baurechtliche Anforderungen an Brandschutz-Abschottungen, Schwerpunkt Deutschland
Mit der neuen Musterbauordnung (MBO) und Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) haben sich die baurechtlichen Anforderungen an Brandabschottungen grundlegend geändert. Die Umsetzung in den einzelnen Bundesländern hat bereits begonnen und soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Insbesondere in dieser Übergangszeit herrscht sowohl bei Planern als auch ausführenden Unternehmen eine gewisse Verunsicherung zu dem aktuellen Stand der Vorschriften. Im Rahmen dieses Webinars geben wir Ihnen einen Überblick über die aktuelle Vorschriftensituation und erklären Hintergründe für die Veränderungen. Zusätzlich erläutern wir Ihnen an Hand von konkreten Beispielen, wie Sie in der aktuellen Situation dennoch rechtssicher Brandschutz Abschottungen planen und ausführen können.
-
Übliche Ankerplattendicken im Gegensatz zu Annahmen in der Bemessung
Der Begriff „biegesteife Grundplatte” – oft nur sehr ungenau definiert – führt dazu, dass Ingenieure immer öfter Befestigungselemente, Grundplatten sowie den Beton mit FEM-Programmen auslegen. Dabei sind jedoch gewisse Randbedingungen zu beachten. Auf diese gehen wir im Rahmen dieses Webinars näher ein, um ausreichend genaue Ergebnisse zu gewährleisten.
-
Nachträgliche Durchstanzbewehrung zur Verstärkung von Stahlbetonflachdecken
Nicht selten wird an Hilti als Hersteller von Befestigungssystemen die Anforderung herangetragen, Stahlbetonflachdecken auf Stützen gegen Durchstanzen zu verstärken. Mögliche Gründe sind i.d.R. höhere als die ursprünglich angenommenen Lasten, Planungs- bzw. Ausführungsfehler, aber auch erhöhte Anforderungen neuer Normengenerationen. Hierzu hat Hilti zunächst zahlreiche Großversuche durchgeführt und daraus – basierend auf dem fib Model Code 2010 – gemeinsam mit Prof. Muttoni eine entsprechende Verstärkungslösung einschließlich Bemessungskonzept entwickelt. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass hierbei die Decke nicht durchdrungen wird, d.h. Abdichtungen und Aufbauten müssen nicht entfernt werden und das System kann auch bei Fundamenten eingesetzt werden. Im Rahmen dieses Webinars stellen wir Ihnen die Anwendung und Bemessung dieses Verstärkungskonzeptes vor. Als externen Experten konnten wir hierzu Herrn Prof. Albert gewinnen.
-
Befestigungen in WHG-Flächen – Herausforderungen und Lösungen von HILTI
Befestigungen auf Anlagen beim Umgang mit wassergefährdenden Substanzen fallen unter die Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und der Anlagenverordnung (AwSV). Hilti hat hierzu umfangreiche fremdüberwachte Untersuchungen auf beschichtetem und nicht beschichtetem Beton mit unterschiedlichen Verbunddübeln durchgeführt und durch einen unabhängigen Gutachter bewertet. Diese Ergebnisse stellen wir Ihnen in diesem Webinar vor.
-
Hilti Profis Engineering: Integrale Planung von Befestigungen
Erfahren Sie, welche deutlichen Vorteile die neue Hilti Profis Engineering Software für Ihrer Bemessung von Beton- und Mauerwerk-Verankerungen bietet. Sie lernen die Highlights von PROFIS Engineering kennen, erhalten einige Tipps zur Erhöhung Ihrer Produktivität und können Ihre Fragen live stellen.
-
Hilti Profis Engineering: Einfache & vollständige Geländerbemessung
In diesem Webinar erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen die neue Hilti Software bietet. Sie lernen, wie Sie mit wenigen Klicks Ihre Geländer nach EN 1090 selbstständig optimieren können und somit Zeit und Geld sparen. Wir zeigen Ihnen die Highlights von PROFIS Engineering, Sie erhalten einige Tipps zur Erhöhung Ihrer Produktivität und können Ihre Fragen live stellen.
-
Arbeitssicherheit mit Hilti ON!Track – wir zeigen wie es geht!
Wie jedes Jahr stehen verschiedene Prüftermine für ihre Geräte im Betrieb an (zB. elektronischen Sicherheitsprüfungen, Leiterprüfungen, Schweißgeräte Prüfungen, Pressen Prüfungen etc.). Doch wie können Sie bei all den verschiedenen Terminen den Überblick behalten und eine automatische Erinnerung erhalten? Auch die laut Gesetz benötigten Dokumentationen über die erfolgten Prüfungen sollten jedem Gerät entsprechend zugeordnet und nicht nur im Büro sondern auch auf der Baustelle abrufbar sein? Zusätzlich müssen Sie noch weitere Servicetermine wie TÜV, UVV Prüfungen, Reparaturen etc. im Blick behalten?
-
Hilti Detektionssysteme für zerstörungsfreie Bauwerksprüfung
Alltag auf einer Baustelle: Sie bohren eine Leitung an oder ein Bewehrungsstab versperrt Ihnen den Durchbruch. Im günstigsten Fall kostet Sie das einfach „nur“ Zeit. Es könnten aber auch weitreichende Schäden oder lebensgefährliche Unfälle die Folge sein. Gehen Sie diese Risiken nicht ein! Hilti Detektionssysteme zeigen Ihnen zuverlässig an, wo spannungsführende Leitungen, Bewehrungen und sonstige Medien im Untergrund verborgen sind.
-
Brandschutz rettet Leben – Feuerwiderstand Installation Systeme
Im Rahmen eines 30-minütigen Webinars zeigen wir Ihnen Hintergründe sowie Lösungen zum Thema Installationen unter Brandanforderungen aus dem Hause Hilti und gehen auf weitere Fragen ein.
-
Die neueste Generation Injektionsmörtel HIT RE-500 V3
Im Rahmen eines 30 minütigen Webinars geben wir Ihnen einen umfassenden Überblick zu Hilti HIT-RE 500 V3 und PROFIS Software.
-
Die neueste Generation Bolzenanker, Betonschrauben und PROFIS Anchor Software
In einer etwa 30 minütigen Session erläutern Ihnen unsere Hilti Experten die Vorteile und das breite Anwendungsspektrum der neuesten Dübelgeneration (HST3 und HUS3) sowie unsere Bemessungssoftware PROFIS Anchor.
-
Produktivität in der Elektrobefestigung
Dieses Webinar „Produktivität in der Elekrobefestigung“ gibt Auskunft über die Kabeltrassen Montage mit dem Schraubanker HUS und der TE 4-A Akkubohrhammer mit Staubabsaugung. Ein weiteres Thema ist die Weltneuheit in der Direktbefestigung mit dem Produkt BX 3-ME im Akkubereich.
-
Befestigung im Mauerwerk
Dieses Webinar „Befestigung im Mauerwerk" gibt Auskunft über Produkte, die für die Befestigung in unbekanntem Mauerwerk geeignet sind. Weitere Themen sind die Beurteilung der Tragfähigkeit des verwendeten Befestigungsmaterials und die Vorschriften wie Belastungsversuche erfolgen. Zusätzlich wird über die Grundlagen zur Bemessung einer Befestigung informiert.
-
Innovationen in der Baubranche
Dieses Webinar „Innovationen in der Baubranche“ gibt Auskunft über den Meißelhammer TE 800-AVR inklusive passenden Meißel (Werkzeug) und die TE 3000-AVR. Ein weiteres Thema ist die Servicelampe an den Produkten und das Flottenmanagement von Hilti.